This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7950:AFE7950相关

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE7950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1456093/afe7950-afe7950-related

器件型号:AFE7950

工具与软件:

您好!  

我们开发了 JESD204 IP 并在与 AFE7950集成的 KCU105上对其进行测试。

AFE Latte 脚本显示 AFE 配置完成和 DAC JESD 链路状态成功。  我们将 DAC 输出通道连接到信号分析器、绘制了信号频谱。

2、如果是 ADC JESD,K28.5个字符,ILAS,SYNC 工作正常,但发现很多8B10B 错误。 这在 Latte 脚本或 FPGA 中是否有任何配置问题?

3、我们使用 SMA 电缆进行了环回连接(DAC 输出通道到 ADC 输入通道)、但在 ADC 中未捕获任何信号。

请支持我们解决这个问题。

此致

萨尔曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Salman:

    您能否分享在 ADC JESD 链路上看到的确切错误? 此外、您是否可以确认 ADC JESD 参数在 ADC 和 FPGA 端都匹配?  

    此致、

    David Chaparro  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我们会在 ADC 的所有8个通道中看到8B:10B 错误。 几个通道的数量是千分之一、而其他通道的数量是千分之一。 每次我们重新启动系统时、更高的错误通道数都会改变。  

    2.同时、DAC 方面看上去按照所看到的状态是完美的 AFE.adcDacSync()在 DAC 上不能按预期工作、但在 ADC 协议上它是正确的、但8b:10b 保持不变。

    3. 我们确实将 DAC 输出连接到频谱分析仪、输出频谱如预期的那样[在 NCO 频率附近、可以看到我们的波]。 但是、当我们使用 SMA 电缆将相同的 DAC 输出馈送到 ADC 时、在 ADC 的输出端看不到任何内容。

    4. 在 ADC 的所有端口上进行测试,结果是相同的。 即使尝试了 sysParams.jesdLoopbackEn = 1、但没有变化。

    让我再说一遍:所有通道上都正确接收到 K28.5、ILAS 等、但我们也看到了 ADC 上在接收+无输出(即使处于数据状态)方面的8B:10B 错误。

    此外、ADC 和 FPGA 上的 JESD 参数相同。 我们尝试了不同的 LMFS 配置、发现相同的8B:10B 错误。

    此致

    萨尔曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Salman:

    1.如上一回复中所述,您可以分享您所看到的确切8b10b 错误。 如果不知道您看到的错误、我们将无法提供很多帮助。 另外、在之前分享的 TI204c IP 参考设计中是否看到过这种情况?  

    2.运行 AFE.adcDacSync 函数时遇到什么问题以及 AFE EVM 是否通过 Latte 控制?  

    3.如果 ADC 链路没有接通,那么就可能没有数据了。

    JESD 环回配置将仅用于测试 AFE 侧、因为 ADC JESD 数据将环回到 DAC JESD。 在此模式下、您可以从信号发生器馈入输入、然后您应该会看到 DAC 的输出。  

    此致、

    David Chaparro