This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7444:AFE7444 EVM 不工作。

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE7444

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1458496/afe7444-afe7444-evm-do-not-work

器件型号:AFE7444

工具与软件:

大家好、我有一些关于 AFE7444 EVM 的问题。

当我打开模块时、D7 LED 没有亮起。

那么、是否有任何有关 AFE7444 操作顺序的手册?

请检查。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jihon 

    首次为电路板供电时、D7 LED 预计不会亮起。 这是 LMK PLL2锁定 LED、仅在对 LMK 进行编程并且您使用板载时钟时才会亮起。 您是否正在对 LMK 进行编程并且看不到 LED 亮起的情况?  

    如需在启动此部件方面获得更多帮助、您还可以观看启动视频、该视频位于 AFE7444 One Release 文件夹中。 以下链接可用于请求访问 One Release 文件夹。

    https://www.ti.com/drr/opn/AFE7444-DESIGN 

    另外、 您还可以    在此应用中使用 TI 的最新射频采样收发器 AFE790x/AFE795x 系列器件。  与 AFE74xx 相比、AFE79xx 在每通道功耗更低且成本更低的情况下可实现更多通道、性能和带宽。 您可以  在此处申请访问 AFE79xx 的完整数据表和其他资源:https://www.ti.com/drr/opn/AFE79XX-HSC-DESIGN。 

    此致、

    David Chaparro