This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX8410L:LMX8410L RF 输入最大值

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX8410L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1457812/lmx8410l-lmx8410l-rf-input-maximum-value

器件型号:LMX8410L

工具与软件:

尊敬的 Expert:

我想查看  LMX8410L 的射频输入最大值是多少。

数据表显示10GHz、但我看到数据表中有许多测试结果以及高达12GHz 的频率。

如果 客户想设计  LMX8410L 并使用12G、有风险吗?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、团队成员:

    此案例有更新吗?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bo:

    RF 输入被限制为最大10GHz  

    在图中、12GHz 是 LO 频率。