This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7950EVM:TSW14J58

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE7950EVM, TSW14J58EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1457342/afe7950evm-tsw14j58

器件型号:AFE7950EVM
主题中讨论的其他器件: TSW14J58EVM

工具与软件:

您好!

这两个 器件是 TSW14J58EVM 和 AFE7950EVM。

当前的相关设置如图所示。
SysParams。 FRef = 491.52
SysParams。 FadcRx = 2949.12
SysParams。 FadcFb = 2949.12
SysParams。 Fdac = 2949.12 * 4
sysParams。 DdcFactorRx =[12、12、12、12]
sysParams。 DucFactorTx =[24、24、24、24]
实际的 DAC 采样率是2949.12*4/24、ADC 采样率是2949.12/12、两者都没有达到 GHz 水平。 此器件的最大采样率是多少?  我希望通过调整相关参数设置、尽可能提高 DAC 和 ADC 的实际采样速率。
此外、我想用这个器件同时采集四个通道的数据、我应该使用什么命令语句?

非常感谢!

祝你一切顺利!

胡锦涛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     

    感谢您选择 TI 高速转换器产品。 很抱歉地通知我们的高速数据转换器应用团队目前没有可支持大学咨询的带宽。 如果有可用的资源带宽、我们将跟进此问题。

     

     

    此致、

    Geoff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的答复!

    我想使用多个 Rx 通道同时收集数据、这可行吗? 如果可能,我希望你能给出相应的命令语句,我真的需要这个函数,再次感谢!

    祝你一切顺利!

    胡锦涛