This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7920:间歇性输出故障

Guru**** 2928160 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE7920

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1459593/afe7920-intermittent-output-failure

器件型号:AFE7920

工具与软件:

我们在4T4R 维修设备设计中使用了 AFE7920。 虽然系统通常性能良好、但我们遇到了一个罕见的问题、即四个输出之一间歇性无法运行。 发生这种情况的概率非常低、并且仅在我们的少数器件中观察到。

以下是主要详细信息:

  1. 这一问题不能始终如一地重现、但似乎是随机出现的。
  2. 它一次仅影响一个输出、而其他三个输出继续正常工作。
  3. 该问题是在部分器件中发现的、而不是批次中的所有器件。

我们已经查看了数据表和用户指南、但无法确定具体原因。 您能否提供指导、说明我们应该检查哪些方面来诊断和解决此问题?

非常感谢您提出任何见解或建议。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Namsik、

    请告知您是否已启用 PAP (功率放大器保护)。 如果您启用了 PAP、则很可能某些 JESD204警报或高功率电平输入已经触发了功率放大器保护以关闭输出。  

    AFE7920上有可用的 C API 可提供对 JESD204错误和 PAP 错误的读出。 您是否能够收集这些错误并报告?

    我们有一些细节可能更好地进行了交换、而不是在公开的 E2E 上进行交换。 我们可以检查 Local Arrow FAE 是否可以与您联系以进行离线级别的通信。

    非常感谢

    -Kang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供宝贵的见解和建议。 感谢您为解决我们的疑虑而付出的时间和精力。

    我将检查在我们的当前设置中是否启用了 PAP (功率放大器保护)、并调查是否有任何 JESD204警报或高功率级输入导致了该问题。 此外、我们将利用 AFE7920上的 C API 来收集有关 JESD204错误和 PAP 错误的读数、并向反馈结果。

    关于线下沟通、我们会与当地 FA 团队协调、建立合适的渠道供进一步讨论。 再次感谢你对这一问题的支持和关注。

    此致、