This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7950:有关2倍抽取滤波器的问题

Guru**** 2837190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1460646/afe7950-questions-about-2x-decimation-filter

器件型号:AFE7950

工具与软件:

您好!

如果可能、我的客户希望接收多达1400MHz RX BW 信号、并有几个问题、如下所示。

问题1:
当抽取为 x2时、是否可以通过寄存器设置来禁用抽取滤波器?

问题2:
请提供绿色框中所示区域的放大图吗?


此致、

K.. 平野

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我的客户正在等待 TI 对此提供反馈。
    您能回答吗?

    此致、

    K.. 平野

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的和彦:

    无法禁用或绕过抽取块。  

    我将向团队核实抽取滤波器响应的放大图。  

    此致、

    David Chaparro