This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE8030EVM:DC183C_AFE8030_HBEVM

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE8030

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1465928/afe8030evm-dc183c_afe8030_hbevm

器件型号:AFE8030EVM
主题中讨论的其他器件:AFE8030

工具与软件:

大家好、我们正在开发 DC183C_AFE8030_HBEVM、需要了解  
1)什么是 LNA、它正在工作?
2)我们是否有内置 LNA? 如果有、如何启用它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    1. LNA 是低噪音放大器。 通常、在 RF 接收器系列中、您会将外部 LNA 连接到 RX 输入以增加增益和降低噪声系数。 AFE8030没有 LNA。

    AFE8030具有内部增益级、支持-13dBm 的 RX 满量程输入。 LNA 是一个外部元件。

    -Kang