This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7950EVM:我想同时使用 ADC 和 DAC

Guru**** 2932820 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE7950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1461999/afe7950evm-i-want-to-use-the-adc-and-dac-at-the-same-time

器件型号:AFE7950EVM
Thread 中讨论的其他器件:AFE7950

工具与软件:

设置 Latte 后、我为 DAC 配置了 HSDC Pro、并确认频谱分析仪上的输出正常、然后为 ADC 配置 HSDC Pro、并确认 ADC 是否正常工作。
但是、配置 ADC 后、DAC 输出波形出现异常。
可以同时运行 DAC 和 ADC 吗?
我已将 Latte 设置为"S3_OnboardClk_RX_TX_500M_FB_disable.py"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuuki:

    您能否与用于评估的 TSW 电路板共享? 如果是 TSW14J57、您可以确认您是否遵循了"AFE7950+TSW14J57.pptx"启动指南的"步骤7:更改 ini 文件"。 执行步骤7后、您将能够同时使用 ADC 和 DAC。


    此致、

    David Chaparro