This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7950EVM:JESD 8通道配置、未接收到 SYNC_N

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE7950EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1459606/afe7950evm-jesd-8-lane-configuration-sync_n-not-received

器件型号:AFE7950EVM

工具与软件:

您好!

我将 AFE7950EVM 与微芯片 MPF300EVM 一同使用、

通过2个通道配置、我还能够建立 JESD 链路并测试波形。

现在、我将使用8个通道进行尝试。

在 FPGA 内部、我将获得双向 k28.5字符。

在 JESD RX 中、FPGA 正在发送 SYNC、但未接收 ILA 序列。 在 JESD TX 中、FPGA 未接收同步以发送 ILA 序列。

我使用单端 SYNC 信号 ADC_sync0、DAC_sync0

下面附上了使用的 Latte 脚本。 请帮助我进行调试

.e2e.ti.com/.../5037.latte_5F00_script.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还有一条信息:

    我在 Latte 中给出了"AFE.adcDacSync()"命令、并显示以下日志

    ###################### 器件 DAC JESD-RX 0链路状态##############
    CS State TX0:0b10101010。 预计为0b10101010
    FS 状态 TX0:0b01010101。 预计为0b01010101
    可以接通器件 RX 的链路:0
    ##########################################################################################
    ###################### 器件 DAC JESD-RX 1链路状态#######
    CS State TX0:0b10101010。 预计为0b10101010
    FS 状态 TX0:0b01010101。 预计为0b01010101
    可以使器件 RX 的链路接通:1.
    ##########################################################################################
    ##====

    仍然无法在 FPGA 上看到 SYNC 信号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨 Obul、

    在执行'AFE.adcDacSync()"之前、是否存在任何错误? 您显示的日志表示链路已接通、因此应在 FPGA 侧看到同步信号。  

    如果您探测同步信号、您是否在链路建立期间看到它变为低电平、然后恢复为高电平?  

    此致、

    David Chaparro