This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE8000EVM:afe8000evm

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE8000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1457197/afe8000evm-afe8000evm

器件型号:AFE8000EVM
主题中讨论的其他器件:AFE8000

工具与软件:

报价:
***
1.在启动过程中,程序会显示 chip_id 错误:"SPI read check failed:: chip_id : expected : 0x8000, read value : 0x8001"
2.论坛 e2e.ti.com/.../afe8000evm----tsw14j58evm-sysref-not-aligned-causing-no-lane-locking
提供了此类 chip_id 错误的说明并链接至另一个程序"AFE80xxCat.exe"。 以前、您向我发送了"AFE80XX.exe"程序。
3.另一个链接(dr-download.ti.com/.../slwc107w.zip) 也是指"AFE80xxCat.exe"
4.请仔细检查您的评估板软件是否正确、然后发送"AFE80xxCat.exe"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为此问题是由于软件版本而发生的。 请使用以下链接申请访问 AFE8000 OneRelease 文件夹。 此文件夹将包含"AFE80xxCat.exe"。

    此致、

    David Chaparro