This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7950:匹配网络仿真

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE7950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1476444/afe7950-matching-network-simulation

器件型号:AFE7950

工具与软件:

您好!

我将致力于实现与的匹配 AFE7950 转换到特定频带 S1P 文件 仿真工具中名为"Sdd11_AF7950_dsa0.S1P"。 不过、我不确定如何正确解释此文件并将其应用到我的设计中。

由于 ADC 为差分信号 、但提供的 S 参数文件是 单端口(S1P) 我有几个问题:

  1. 是否应该使用 理想变压器 将单端 S1P 数据转换回差分模式? 如果是、会怎样 阻抗比 合适吗?
  2. 是正确的吗 相同 S1P 文件、其中每个实例代表 ADC 的一个引脚?

对于有关最佳方法的任何见解或指导、我们将不胜感激!

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maor:

    若要正确使用 S 参数、您可以使用以下两种方法中的任何一种、因为 S 参数是差分的(Sdd11)。 请注意、RX/FB 被标准化为100欧姆 dif。 TX 是 AFE795x 系列的50 Ω 输出差分端接阻抗和 AFE790x 系列的100 Ω 输出差分端接阻抗。  

    此致、

    David Chaparro