This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7950EVM:未在 Vivado (ZCU102)上获得 AFE_LOCK (QPLL0、RX_BUFFER_RELEASE)?

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE7950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1468313/afe7950evm-not-getting-afe_locks-qpll0-rx_buffer_release-on-vivado-zcu102

器件型号:AFE7950EVM
Thread 中讨论的其他器件:AFE7950

工具与软件:

我有2 个相同版本的 FPGA (ZCU102)。我正在检查(AFE7950)是否在两个 ZCU102上都工作? 借助1块 ZCU102电路板、我可以在 Vivado 中查看 QPLL0_locked、RX_buffer_release。 它们分别获得(3、49)个值、但在另一个 ZCU102单元上、我 也无法获得 QPLL0。 在 AFE 板上、LMKprogram.py 完成后 PLL_LOCKED LED 亮起、但我无法在 Vivado 中获取 QPLL0_LOCKED。 我将复位引脚映射到了 Vivado 上的 LED、并且正在应用这些引脚。 但我无法获得 QPLL0_locked 中的值吗?我是否知道背后的原因? Vivado 上的哪些器件负责在 QPPL0_LOCKED 中获取值?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dharani:

    两个 ZCU102上是否都使用了相同的参考设计、以及是否使用了相同的 FMC 连接器? QPLL 是收发器 PLL、如果我们提供频率(在 Vivado 收发器向导中进行设置)、将会锁定。 如果您看到 QPLL 锁定、我们要么不提供时钟、要么不提供正确的频率。  

    此致、

    David Chaparro