This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC1352P:如何在 CCS v12.7.1中编辑 rfDiagnostics 项目

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1475405/launchxl-cc1352p-how-to-edit-rfdiagnostics-project-in-ccs-v12-7-1

器件型号:LAUNCHXL-CC1352P
主题中讨论的其他器件:SysConfig

工具与软件:

您好、我正在尝试控制 CC1352P-2 EVK 的高 PA、如下面的博客文章- https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1473564/launchxl-cc1352p-help-in-setting-up-max-power/5656834#5656834中所提到。 我能够使用 Smart RF Studio v7软件成功地控制+20dBm 功率设置的 TX、而且我想对 EVK 进行编程、以便在我的项目中以+20dBm 功率级别传输扩展广播包。 编辑 PhySettings.c、PhySettings.h、ti_radio_config.h 和 ti_radio_config.c 文件时、我遇到不同的问题。 我想知道如何在 PhySettings.c 文件中添加一个额外的 PHY、并且定义符合项目配置所需的所有相关变量、特别是为了确保代码依照评估套件的无线电功能正常工作、我需要修改的文件顺序是什么。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aditya:

    正如 Arthur 在链接的线程中所述、您可以在 SysConfig 中定义 PHY。
    您在 SysConfig 中设置的配置将自动生成正确的无线电配置。

    您是否已经尝试过它?

    此致、
    等等

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经按照论坛帖子中所述设置了 BLE 1M PHY、但在构建项目时、尝试在系统上构建项目时收到"构建错误"消息。 当我在其他系统上编译该工程时、我正在使用该工程已成功编译。 我在构建一个新的项目实例时没有遇到任何构建错误。 感谢您帮助我解决问题。