This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF372017:I'm using the AD9125 DAC、此芯片能否用于 TRF372017?

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: TRF3722, TRF3705

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1472860/trf372017-i-m-using-the-ad9125-dac-can-this-chip-be-used-for-trf372017

器件型号:TRF372017
Thread 中讨论的其他器件:TRF3722TRF3705

AD9125数据表显示 DAC 顺从电压为-1~+1V、FS 为20mA。

这是我的原理图。

工具与软件:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您可以检查 TRF3705或 TRF3722。 它们对 AD9125器件具有更好的顺从电压

    -Kang