This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7903:AFE7903评估、AFE7900EVM 和放大器的兼容性和灵活性;TSW14J58EVM

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE7900EVM, AFE7903, TSW14J58EVM, TSW1418EVM, AFE7900, ADC3444EVM, FMC-ADC-ADAPTER

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1471290/afe7903-compatibility-and-flexibility-of-afe7903-eval-afe7900evm-tsw14j58evm

器件型号:AFE7903
主题中讨论的其他器件:AFE7900EVMTSW14J58EVMTSW1418EVMAFE7900、ADC3444EVMFMC-ADC-ADAPTER

工具与软件:

你好。 我们计划购买用于测试 AFE7903的评估板。 芯片页面上唯一推荐的评估板是 AFE7900EVM。 在这方面、我们可能会遇到哪些限制?

此外、我们还需要 AFE7900EVM 的数据采集板。 唯一推荐的选项是 TSW14J58EVM。 我们之前订购了 TSW1418EVM、虽然 FMC 连接器看起来相同、但由于缺少完整的文档、我们不确定。 如果 TSW1418EVM 不起作用、我们是否会被迫购买 TSW14J58EVM? 我们是否应该继续购买它?

谢谢。

Taha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Taha

    AFE7900是超集器件、因此 AFE7900EVM 可用于评估所有 AFE790x 器件。 使用 AFE7900EVM 进行评估没有限制。  

    与 AFE7900EVM 配合使用的采集板是 TSW14J58EVM。 TSW1418EVM 与 AFE7900EVM 不兼容、因此需要 TSW14J58EVM。  

    此致、

    David Chaparro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大卫、您好!

    首先,感谢您的光临。 

    与此同时、我已经查看了可以找到的文档。 我注意到 FMC 连接器有两种不同的型号:一种具有160个位置、另一种具有400个位置。 对于7900EVM、我正在考虑使用'Zynq UltraScale+ MPSoC ZCU102'而不是 TSW14J58EVM。 "你以为你赢了吗?

    顺便说一下、我还有一个问题要问您。 我没有任何 ADC3444EVM 数据采集模块。 因此,我想购买' FMC-ADC-ADAPTER '并将其连接到' ZedBoard'上的160位置 FMC 连接器。

    你认为我在这些计划方面走得对吗? 我将根据此订单、因此您的帮助对我很重要。

    再次感谢、

    Taha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Taha

    AFE7900EVM 和 ZCU102都遵循 VITA 57规范、因此它们兼容。 需要注意的一点是、ZCU102上需要 JESD IP、才能连接并评估 AFE7900EVM。  

    对于 ADC3444EVM、 'FMC'板遵循标准 FMC-ADC-ADAPTER 连接、因此它还与 ZCU102兼容。

    此致、

    David Chaparro