This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7950:差分输入(RX)匹配电路

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE7950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1462494/afe7950-matching-circuit-for-differential-input-rx

器件型号:AFE7950

工具与软件:

 您好!

我对 AFE7950的匹配网络和 S 参数有一些问题。

关于 S 参数:

   测量 S 参数的设置是什么?

   标准化为100R 还是50R?

   3.在"simulation"文件夹中,只有差模 S 参数 Sdd11存在。 是否可以添加其余参数 Scd11 Sdc11 Scc11?

   4. Sdd11是否在有或没有匹配网络的情况下测量?

详细信息

   "AFE79xx_Matching .xlsx"文件中的建议值是否 考虑集总元件的寄生电容和电感?

   奇数和偶数 RX 通道采用不同电路的原因是什么?

   由于信号已经在100R 差分对上,且端口为100R 差分(根据数据表),匹配网络的需求是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Felipe:

    请查看下面的回复:

    1. 用于测量 S 参数的设置是什么?
      1. 执行此操作时使用的电路板在 RX、TX、FB 和 FREF 输入/输出上仅具有布线。 然后使用 VNA 以及一个与输入/输出具有相同迹线的测试装置进行测量、以去除测量中的迹线。
    2. 它标准化为100R 还是50R?
      1. RX/FB 标准化为100 Ω dif。 对于 AFE795x 系列、TX 是50 Ω 输出差分端接阻抗。 AFE790x 系列的输出差分端接阻抗为100 Ω。
    3. 在"simulation"文件夹中、仅存在差分模式 S 参数 Sdd11。 是否可以添加其余参数 Scd11 Sdc11 Scc11?
      1. 仅拍摄了 Sdd11s。
    4. Sdd11是否在有或没有匹配网络的情况下测量?
      1. 没有匹配网络。 请参见 Q1。
    5. "AFE79xx_Matching .xlsx"文件中的建议值是否 考虑集总元件的寄生电容和电感?
      1. 在 EVM 上测试"AFE79xx_Matching .xlsx"文件中的值。 在定制电路板上、可能必须调整这些值以补偿布局和基板中的差异。
    6. 奇数和偶数 RX 通道采用不同电路的原因是什么?
      1. 原因在于路由不同。 例如 EVM 和基板中的热阻。
    7. 信号已经位于100R 差分对上、且端口为100R 差分(根据数据表)、因此需要什么样的匹配网络?
      1. 匹配网络的使用有多种原因。 在许多射频电路中、源和输入端口不一定具有良好的阻抗。 通过电路板的传输也会导致不匹配。 匹配网络有助于抵消这些影响。 匹配网络还有助于改善系统带宽。

    请告诉我这是否解答了您的问题。

    此致!

    Camilo