This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7921:CAN AFE7921动态配置 NCO?

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE7921

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1463884/afe7921-can-afe7921-config-nco-dynamically

器件型号:AFE7921

工具与软件:

你(们)好

    在我们的应用中、需要动态配置 NCO AFE7921。

由于 FPGA 资源的限制、最大带宽只能达到100m、但应用的频率范围是3.7G-4G、因此我们想要快速动态地配置 NCO、AFE7921是否可以提供此功能?

如何通过 API 使用该功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、可以通过 API 动态更改 NCO。 请尝试以下功能:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、HSia、

    我们曾尝试使用 API 更改 NCO、也尝试更改 RX NCO 是可以的、但当我们尝试更改 TX NCO 时、会出现错误。

    我们要将 NCO 更改为3930MHz、Fdac 为8847.36MHz

    我们已尝试使用下面 API 的 TX NCO

    错误日志如下所示

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、HSia、

    我们尝试使用 API 更改 NCO、我们还尝试另一个 NCO、我们希望将 TX NCO 和 RX NCO 更改为3840000KHz。

    我们将 centerFreqRd 更改为3840000KHz

    我们根据公式计算得出:0x1C71C7、转换为十进制系统为1864135。

    我们将混频器值替换到 API 函数 updateTxNco()中。

    这次该日志未报告错误、但 FPGA 无法拾取 AD 的本底噪声。

    您能给我们一些关于调试此问题的提示吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的陈先生:

    很抱歉耽误你的时间。 您能否与我分享您的最新配置文件? 我只有两个月前的配置文件、但我怀疑它与您现在使用的文件不同。 请分享您的最新.py 配置文件、我们将尝试在我们这边重现/调试、然后回复给您。

    谢谢!

    Aman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aman:

    配置如下所示、默认 NCO 为3840MHz、我们希望动态地将 NCO 配置为2,700,340340037537503930

    '''
    Validation :  AFE79xx Library Version 
    				v1.67, v1.74
    Case			RX					TX						   FB						CLK					Notes
    ----	-----------------	  -----------------			-----------------			-----------			------------
    1		245.76Msps, 24410     491.52Msps, 44210			491.52Msps, 22210			FADC=2949.12M       DAC in interleaved mode
    		SerDes=9830.4Mbps     SerDes=9830.4Mbps			SerDes=9830.4Mbps			FDAC=8847.36M
    		PLL0, NCO=3500M		  PLL0, NCO=3500M			NCO=3500M                   REF=491.52M
    		
    2		245.76Msps, 24410     491.52Msps, 44210			491.52Msps, 22210			FADC=2949.12M       DAC in straight mode
    		SerDes=9830.4Mbps     SerDes=9830.4Mbps			SerDes=9830.4Mbps			FDAC=8847.36M
    		PLL0, NCO=3500M		  PLL0, NCO=3500M			NCO=3500M                   REF=491.52M
    '''
    setupParams.skipFpga 				= 1
    sysParams							=	AFE.systemParams
    setupParams.fpgaRefClk 				= 245.76	
    AFE.systemStatus.loadTrims			= 1
    
    sysParams.FRef                    	= 245.76
    sysParams.FadcRx                  	= 2949.12
    sysParams.FadcFb				  	= 2949.12
    sysParams.Fdac                    	= 2949.12*3
    
    sysParams.enableDacInterleavedMode	= True 					#DAC interleave mode to save power consumption. Fs/2 - Fin spur occurs
    
    sysParams.modeTdd 					= 0		
    										# 0- Single TDD Pin for all Channels
    										# 1- Separate Control for 2T/2R/1F
    										# 2- Separate Control for 1T/1R/1F			
    
    sysParams.topLevelSystemMode		= 'StaticTDDMode'
    sysParams.RRFMode 					= 0   #4T4R2F FDD mode
    sysParams.jesdSystemMode			= [3,3]
    										#SystemMode 0:	2R1F-FDD						; rx1-rx2-fb-fb
    										#SystemMode 1:	1R1F-FDD						; rx1-rx1-fb-fb
    										#SystemMode 2:	2R-FDD							; rx1-rx1-rx2-rx2
    										#SystemMode 3:	1R								; rx1-rx1-rx1-rx1
    										#SystemMode 4:	1F								; fb-fb-fb-fb
    										#SystemMode 5:	1R1F-TDD						; rx1/fb-rx1/fb-rx1/fb-rx1/fb
    										#SystemMode 8:	1R1F-TDD 1R-FDD	(FB-2Lanes)(RX1 RX2 interchanged)		; rx2/fb-rx2/fb-rx1-rx1
    
    
    sysParams.jesdLoopbackEn			= 0 #Make it 1 to Enable the JESDTX to JESDRX internal loopback
    sysParams.LMFSHdRx                	=['48410', '48410', '48410', '48410']	
    										# The 2nd and 4th are valid only for jesdSystemMode values in (2,6,7,8). For other modes, select 4 converter modes for 1st and 3rd.
    sysParams.LMFSHdFb                	= ["22210","22210"]
    sysParams.LMFSHdTx                	= ["48410","48410","48410","48410"]
    sysParams.jesdTxProtocol            = [0,0]
    sysParams.jesdRxProtocol            = [0,0]
    sysParams.serdesFirmware			= True 		# If you want to lead any firmware, please speify the path here. Otherwise it will not write any firmware
    sysParams.jesdTxLaneMux				= [0,1,2,3,4,5,6,7]	
    												# Enter which lanes you want in each location. 
    												# Note that across 2T Mux is not possible in 0.5.
    												# For example, if you want to exchange the first two lines of each 2T, this should be [[1,0,2,3],[5,4,6,7]]
    sysParams.jesdRxLaneMux				= [0,1,2,3,4,5,6,7]	
    												# Enter which lanes you want in each location.
    												# Note that across 2R Mux is not possible in 0.5.
    												# For example, if you want to exchange the first two lines of each 2R, this should be [[1,0,2,3],[5,4,6,7]]
    
    sysParams.jesdRxRbd					= [4, 4]
    
    sysParams.rxJesdTxScr				= [True,True,True,True]
    sysParams.fbJesdTxScr				= [False,False]
    sysParams.jesdRxScr					= [True,True,True,True]
    
    sysParams.rxJesdTxK					= [32,32,32,32]
    sysParams.fbJesdTxK					= [32,32]
    sysParams.jesdRxK					= [16,16,16,16]
    
    sysParams.ncoFreqMode 				= "1KHz"
    	
    sysParams.txNco0					= 	[[3500,3500],		#Band0, Band1 for TxA for NCO0
    										[3840,3840],        #Band0, Band1 for TxB for NCO0
    										[3840,3840],        #Band0, Band1 for TxC for NCO0
    										[3500,3500]]        #Band0, Band1 for TxD for NCO0
    
    sysParams.rxNco0					= 	[[3840,2600],		#Band0, Band1 for RxA for NCO0
    										[3500,2600],        #Band0, Band1 for RxB for NCO0
    										[3500,2600],        #Band0, Band1 for RxC for NCO0
    										[3840,2600]]        #Band0, Band1 for RxD for NCO0
    
    sysParams.fbNco0					= 	[2200,2200]			#FBA, FBC for NCO0
    sysParams.fbNco1					= 	[2200,2200]			#FBA, FBC for NCO1
    sysParams.fbNco2					= 	[2200,2200]			#FBA, FBC for NCO2
    sysParams.fbNco3					= 	[2200,2200]			#FBA, FBC for NCO3
    
    sysParams.numBandsRx				= [0]*4					# 0 for single, 1 for dual
    sysParams.numBandsFb				= [0,0]				
    sysParams.numBandsTx				= [0,0,0,0]
    
    sysParams.ddcFactorRx             	= [24,24,24,24]			# DDC decimation factor for RX A, B, C and D
    sysParams.ddcFactorFb             	= [6,6]
    sysParams.ducFactorTx             	= [72,72,72,72]
    
    AFE.systemStatus.loadTrims			=1
    
    ## The following parameters sets up the LMK04828 clocking schemes
    lmkParams.pllEn						=	True#False
    lmkParams.inputClk					=	1474.56#737.28
    lmkParams.sysrefFreq				=	2949.12/1024
    lmkParams.lmkFrefClk				=	True
    
    ## The following parameters sets up the register and macro dumps
    logDumpInst.setFileName(ASTERIX_DIR+DEVICES_DIR+r"\AFE7921_cband_3840.txt")
    logDumpInst.logFormat				= 0x0f
    logDumpInst.rewriteFile				= 1
    logDumpInst.rewriteFileFormat4		= 1
    device.optimizeWrites				= 0
    device.rawWriteLogEn				= 1
    
    ## The following parameters sets up the SYNCIN and SYNCOUT to interface with the TSW14J57
    sysParams.jesdABLvdsSync			= True
    sysParams.jesdCDLvdsSync			= True
    sysParams.rxJesdTxSyncMux			= [0,0,0,0]
    sysParams.fbJesdTxSyncMux			= [0,0]
    sysParams.jesdRxSyncMux				= [0,0,0,0]		#[0,0,1,1]
    sysParams.syncLoopBack				= True
    
    # ## The following parameters sets up the AGC
    # sysParams.agcParams[0].agcMode = 1 ##internal AGC
    # sysParams.agcParams[0].gpioRstEnable = 0 ##disable GPIO based reset to AGC detector 
    # sysParams.agcParams[0].atken = [0, 1, 0] ##enable big and small step attack
    # sysParams.agcParams[0].decayen = [0,1,0] ##enable big and small step decay
    # sysParams.agcParams[0].atksize = [2,1,0] ## bigs step = 2dB, small step = 1dB
    # sysParams.agcParams[0].decaysize = [2,1,0] ##big step = 2dB, small step = 1dB
    # sysParams.agcParams[0].atkthreshold = [-1, -2, -14] ##attack threshold
    # sysParams.agcParams[0].decaythreshold = [-14, -6, -20] ##decay threshold
    # sysParams.agcParams[0].atkwinlength = [170, 170] ## detector time constant expressed inn absolute time in ns. 
    # sysParams.agcParams[0].decaywinlength = 87380 ##detector time constant expressed in absolute time in ns. All detectors use the same value for decay time constant
    # sysParams.agcParams[0].atkNumHitsAbs = [8,8] ##absolute number of times signal crosses threshold. These crossing are with respect to the FADC/8 clock
    # sysParams.agcParams[0].decayNumHitsAbs = [100,100] ##absolute number of times signal crosses threshold. These crossing are with respect to the FADC/8 clock
    # sysParams.agcParams[0].minDsaAttn = 0 ##minimum DSA attenuation used by AGC
    # sysParams.agcParams[0].maxDsaAttn = 22 ##maximum DSA attenuation used by AGC
    # sysParams.agcParams[0].totalGainRange = 22 ##total gain range used by ALC for gain compensation
    # sysParams.agcParams[0].minAttnAlc = 0 ##minimum attenuation used by ALC for compensation when useMinAttnAgc = 0
    # sysParams.agcParams[0].useMinAttnAgc = 1 ##enable ALC to use minimum attenuation from AGC for which compensation is required.
    # sysParams.agcParams[0].alcEn = 1
    # sysParams.agcParams[0].alcMode = 0 ##floating point DGC
    # sysParams.agcParams[0].fltPtMode = 0 ##if exponent > 0, dont send MSB
    # sysParams.agcParams[0].fltPtFmt = 1 ##3 bit exponent
    
    
    ## The following parameters sets up the GPIOs
    sysParams.gpioMapping={
    		'H8': 'ADC_SYNC0',
    		'H7': 'ADC_SYNC1',
    		'N8': 'ADC_SYNC2',
    		'N7': 'ADC_SYNC3',
    		'H9': 'DAC_SYNC0',
    		'G9': 'DAC_SYNC1',
    		'N9': 'DAC_SYNC2',
    		'P9': 'DAC_SYNC3',
    		'P14': 'GLOBAL_PDN',
    		'K14': 'FBABTDD',
    		'R6': 'FBCDTDD',
    		'H15': ['TXATDD','TXBTDD'],
    		'V5': ['TXCTDD','TXDTDD'],
    		'E7': ['RXATDD','RXBTDD'],
    		'R15': ['RXCTDD','RXDTDD']}
    		
    #AFE.systemParams.papParams[0]['enable'] = True
    #AFE.systemParams.papParams[1]['enable'] = True
    #AFE.systemParams.papParams[2]['enable'] = True
    #AFE.systemParams.papParams[3]['enable'] = True
    		
    
    ## Initiates LMK04828 and AFE79xx Bring-up
    AFE.deviceBringup()
    
    AFE.TOP.overrideTdd(15,3,15)
    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的陈先生:

    谢谢! 我们将使用您的特定配置来查看。

    我第一眼注意到的是-你正在使用  sysParams.ncoFreqMode ="1KHz"-我相信这意味着 下面的混频器参数应该以 kHz (3840000)为单位、而非在这个"频率字"(0x1C71C7)中。  

    我看到、在你的代码中、你是根据公式2^32 * mixerFreq/Fdac 计算 mixerFreq 的

    (在这里要注意的是、FadcRx = 8847.36实际上是 Fdac、而不是 FadcRx。 FadcRx 的值为2949.12、如配置文件中所示。 只是在变量名称导致以后出现其他错误时提及)

    由于您使用的是1KHz 模式而不是 FCW 模式、请尝试如下调用:

    updateTxNco(afeId,chNo,3800000,0)

    请告诉我这样的函数是否适合您。

    谢谢!

    Aman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的陈先生:

    我们在最后对其进行了测试、并使用以下代码将 TX1 NCO 设置为3800MHz、这对我们很有效:

    updateTxNco(0,1,3800000,0)

    请在您的终端尝试一下、看看它是否适合您。

    谢谢!
    Aman