This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] FDC2112:如何设置屏蔽

Guru**** 2463330 points
Other Parts Discussed in Thread: FDC1004, BUF602

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1478104/fdc2112-how-to-set-up-the-shield

器件型号:FDC2112
主题中讨论的其他器件:FDC1004BUF602

工具与软件:

您好、TI 专家

我们使用 FDC 2112/2212来设计接近传感器。 我比较了字符 FDC 1004和 FDC 2112。 我发现 FDC 1004具有用于屏蔽的有源屏蔽引脚。 但是、FDC 2112没有。 "你有什么好嫉妒的?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dengkuan,

    正如您所知、由于 FDC1004内置有源屏蔽驱动器、我们建议采用 FDC1004而不是 FDC2x1y 器件。
    由于 EMC 的原因、客户难以使用 FDC2x1y 器件投入生产。

    我们没有使用 FDC2xqy 器件的外部屏蔽驱动器的参考设计。
    实现该功能的任何驱动器放大器都需要具备高带宽、并且能够驱动大电容。
    如果我必须推荐器件来评估此功能、则 BUF602将是器件
    它是一款高 BW 单位增益缓冲器、可驱动相对较大的电容。

    此致、
    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 John、

    对于在哪个位置添加 BUF602电路、您有什么建议吗? 我突出显示了引脚。 是否可以将 BUF 602电路添加到其中一个引脚?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dengkuan,

    这个问题问得好。
    我在推荐时还没有全面考虑这一点、但每个传感器引脚都支持一半的整体传感器波形。
    INxA 引脚支持正弦波的半个周期、INxB 引脚支持另半个周期。
    屏蔽驱动器电路将需要支持在传感器上以差分方式显示的复合波形、这是一个以零电压为中心的完整正弦波。

    因此、每个 引脚都需要一个缓冲器件、并且 两个缓冲器输出都需要连接到屏蔽层。

    在我撰写本文时、可以通过原型设计清楚地了解出一些细节、但我认为这是最好的方法。

    此致、
    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、您好!

    非常感谢您的帮助。 我和登宽一起工作。 现在我们要尝试在设计中添加 BUF602、PCB 布局有什么需要注意的地方吗?

    我注意到、在 EVM 设计中、输出传感器 LC 振荡电路走线周围的 GND 已清除、如下所示。

    我想知道 BUF602电路的位置、是否可以将 BUF602放在远离 LC 振荡电路的位置、因为 LC 振荡电路输出布线需要尽可能短、正如 FDC2x1y 数据表中建议的那样。

    如何处理 BUF602及其外围电路所需的 GND 信号?  

    BUF602是否也需要如上所示清除所有 GND?

    此致、

    Danny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Danny:

    EVM 的一般方法是清除远离内置传感器的接地、以更大限度地减少寄生效应。
    这适用于我们的 EVM、因为我们不需要考虑 周围系统的机械和封装要求、 但这通常对实际的设备不起作用。  

    我们的 EVM 布局未考虑使用有源屏蔽、因此 需要添加额外接地和其他布线来支持该特性。
    通常、您应使 LCC 谐振回路布线尽可能短。 可以将 BUF602稍微远离 LC 振荡电路。 有源屏蔽的主要关注点是其在屏蔽层上的波形应在振幅和相位上与传感器波形同步。 对于这些频率、稍长的 BUF 迹线应该可以接受、但请注意管理 传输线路影响、从而尽可能减少任何额外的滤波器/频率整形。
    此外、还应考虑到、为了实现稳定性、您可能需要在 BUF 输出和屏蔽之间存在一些串联电阻、而这可能会引入一些低通频率滚降。  

    BUF 器件是超高速放大器、因此它们可能对信号路径寄生效应、接地平面和 VCC 线路敏感。
    一种方法是使用其 EVM 和参考设计获取有关最佳布局实践的指导、然后 将其添加到 FDC EVM 中。

    如果您有任何问题、敬请告知。

    此致、
    John