This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843ISK:FMCW 雷达方程

Guru**** 2463330 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843ISK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1485743/iwr6843isk-fmcw-radar-equation

器件型号:IWR6843ISK

工具与软件:

您好!

 

我之前 使用的是 IWR6843ISK、我试图了解应用于该系统的雷达方程。 因此、我一直在阅读 https://www.ti.com/lit/an/swra553a/swra553a.pdf。 在2.1.1节中、解释雷达方程、我了解除线性调频脉冲数量和线性调频脉冲时间外的所有分量。 我知道线性调频脉冲时间是接收器运行 FFT 时使用的带宽的倒数、但短时间内该带宽小于接收器的实际带宽、在本例中、IWR6843ISK 的最小带宽为175KHz、因此如果我的线性调频脉冲为40us、则雷达方程中的带宽将为25KHz。  另一方面、我不明白发射的线性调频脉冲数为什么会影响距离、因为理论上、FMCW 雷达会始终传输数据。 我可以想象、当大量脉冲被传输并照亮目标时、其背后的原理与脉冲雷达有关、但本文未考虑效率一词。

非常感谢您的帮助、

此致、

Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的提问。 请允许我们在几天内回复

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价 userid="644821" url="~/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1485743/iwr6843isk-fmcw-radar-equation 我不明白发射的线性调频脉冲数为什么会影响覆盖范围、因为从理论上讲、FMCW 雷达一直在传输。

    发射的线性调频脉冲数会影响检测距离、因为 FMCW 雷达并不是一直真正进行传输。 在一个帧中、雷达 会发射 一定数量的线性调频脉冲。 每个线性调频脉冲相结合、可提高 测量的 SNR。 我想它像是有1个 持续256us 的长线性调频脉冲、或4个分别持续64us 的线性调频脉冲。 这两种情况的积分时间相同、因此其 SNR 估算值应该相同(假设相干多普勒积分、这就是6843 OOB 演示的工作原理)

    好的

    耐特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nathan:

    非常感谢您的答复。  我理解您的意思、因此它是所使用雷达的积分时间、因此一帧上的线性调频脉冲越多、SNR 越高。 帧速率应该是发射的线性调频脉冲数*线性调频脉冲时间对吗?  
    最后、您能否让我了解一下线性调频脉冲时间和带宽问题?

    非常感谢。
    此致、

    Daniel