This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2944EVM:音调测试

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: AWR2944

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1483223/awr2944evm-tone-testing

器件型号:AWR2944EVM
主题中讨论的其他器件:AWR2944

工具与软件:

您好!

我想知道是否可以通过 CLI 或其他配置通过线性调频脉冲模式测试将 AWR2944的 FMCW 波转换为色调脉冲、 有多种方法使用 CLI 选项将 BW 设置为零、或者我们如何使用此 EVM 生成音调、并向我们提供过程步骤。

此致、
Eswaramoorthy Sugavanam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eswaramoorthy、

    您能解释一下调谐脉冲是什么意思吗? 如果可能、可以共享图表吗?

    此致、

    Samhitha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、samhitha、

    抱歉我的回复只是搜索可行的图表比较、

    目前、您的系统正在指定的带宽和功率范围内发射多个线性调频脉冲。 但我想将信号传输的重点放在特定频率、例如77 GHz。 目标是将传输限制在该频率、确保信号集中在该峰值附近、而不是像 FMCW 雷达系统那样扩散到整个带宽上。

    µs FMCW 雷达可以通过归零频率斜率(以 MHz/μ s 为单位)来发送音调、从而有效地将带宽降至0、这将允许以指定的频率传输单音脉冲。 我想了解这种方法是否可行、如果可行、是否可以使用 mmWave Studio 捕获此音调脉冲。



    此致、
    Eswaramoorthy Sugavanam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eswaramoorthy、

    让我与团队进行核实、并在一周结束前与您联系。

    同时、您可以在配置系统配置时尝试使用 SLOPE = 0吗?

    此致、

    Samhitha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eswaramoorthy

    [报价 userid="615937" URL"~/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1483223/awr2944evm-tone-testing/5700880 #5700880"]如果 FMCW 雷达可以通过消除频率斜率(以 MHz/µs μ s 为单位)来发送音调、从而有效地将带宽降至0、则将允许以指定频率传输单音脉冲。 我想了解这种方法是否可行、如果可行、是否可以使用 mmWave Studio 捕获此音调脉冲。

    您可以使用 SLOPE=0、但这只应用于调试目的或 RF 特性。 注意:在 您的最终应用中、斜率不能为0。

    此致、

    Samhitha