Other Parts Discussed in Thread: AWRL6432BOOST, UNIFLASH
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AWRL6432BOOST 主题中讨论的其他器件: UNIFLASH
工具与软件:
我有两个 AWRL6432Boost 板、最后一个获得成功演示的版本是05.03.00.02。 刷写后、电路板似乎从未启动至功能模式。 我在串行通信时没有得到响应、USER_LED 不会亮起。
我花了一些时间搜索论坛、并尝试了以下功能:
- 从 SDK 版本05.04.00.01、05.05.00.02、05.02.00、05.05.03.00刷写 mmwave_demo.appimage 和 mmwave_demo.release.appimage
- 切换到功能模式后、上述操作均不起作用
- 使用 Uniflash 8.5.0、8.8.1、9.0.0和9.1.0
- Uniflash 版本没有影响
- 使用 Code Composer Studio 12.5、12.8和20.1直接刷写固件
- 使用上述 CCS 版本编译固件并使用 Uniflash 进行刷写
- 使用 MMWAVE_L_SDK 软件包附带的 visualizer.exe 来刷写固件
当我使用 SDK 版本05.03.00.02并刷写演示固件时、一切都按预期运行。
更新:我刚发现05.03.00.02以上的 SDK 版本不支持 ES1器件。