工具与软件:
在以下条件下使用 CCS12.7.1导入 AWRL6844 SDK

我参考了6844常见问题、但因为客户公司使用内部网络、即客户 无法在线检查更新。

是否有其他解决方案?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、Rick、
我认为、我提供的链接中的步骤仅在您在常见问题解答中完成了所有操作后才有效、但我知道、由于网络限制、这可能无法实现。
客户至少必须执行以下操作、然后才能执行我提供的链接中概述的操作、我假设他们已经遵循了 常见问题解答、 但我想指出这一点、以防他们错过这一部分。
这样、即使没有网络、也可以更新产品定义、但如果这样做仍然无法解决问题、请告诉我。 此外、什么版本的 CCS?
此致!
Vignesh K.
大家好、Rick、
感谢您对此问题的耐心和理解。 最后、我建议重新运行最初用于下载 code composer 开始的 CCS 安装程序。 如果文件正确放置在常见问题解答和 E2E 中提到的所述位置、这是强制进行器件更新的另一种方法。
如果这样不起作用、恐怕他们必须等到 CCS 本身的问题解决为止。 我们计划于3月对 CCS 毫米波雷达器件封装进行更新、这将为所有人解决此问题。
此致!
Vignesh K.