This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2243:AM2732 + 2*AWR2243的组合是否支持高级线性调频脉冲模式?

Guru**** 2463330 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR2243, AM2732

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1479710/awr2243-does-the-combination-of-am2732-2-awr2243-support-advanced-chirp-mode

器件型号:AWR2243
主题中讨论的其他器件: AM2732

工具与软件:

您好!

我当前正在使用 AM2732 + 2*AWR2243芯片解决方案、在尝试配置高级线性调频脉冲模式时遇到问题。 具体来说、系统会在执行 MMWAVE_CONFIG 期间直接崩溃、而不会显示任何错误消息。

请帮助我确定此问题的原因。

hard:1,8, flushCfg
Done
hard:2,24, dfeDataOutputMode 4.0000
Done
hard:3,47, channelCfg 15.0000 7.0000 1.0000 15.0000 7.0000
Done
hard:4,20, adcCfg 2.0000 1.0000
Done
hard:5,45, adcbufCfg -1.0000 0.0000 1.0000 0.0000 1.0000
Done
hard:6,22, lowPower 0.0000 0.0000
Done
hard:7,28, dataPathClkCfg 1.0000 1.0000
Done
hard:8,119, profileCfg 0.0000 78.0000 5.0000 5.0000 20.0000 0.0000 0.0000 11.0000 0.0000 256.0000 20000.0000 0.0000 0.0000 176.0000
Done
hard:9,73, dataPathConfig 0.0000 1.0000 0.0000 2.0000 64.0000 64.0000 64.0000 0.0000
Done
hard:10,28, hsiClockConfig 9.0000 0.0000
Done
hard:11,98, hsiLaneConfig 15.0000 1.0000 0.0000 2.0000 0.0000 4.0000 0.0000 5.0000 0.0000 3.0000 0.0000 0.0000

 gCLIMMWaveOpenCfg.frontEndCfg.csi2Cfg.lanePosPolSel = 0x35421 
Done
hard:12,30, dataFormatConfig 0.0000 1.0000
Done
hard:13,123, advChirpCfg 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1.0000 0.0000 0.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Done
hard:14,24, LUTDataCfg 0.0000 0.0000
Done
hard:15,127, advChirpCfg 1.0000 0.0000 4.0000 1.0000 1000.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1.0000 0.0000 16.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.0000 0.0000
Done
hard:16,24, LUTDataCfg 1.0000 0.0000
Done
hard:17,126, advChirpCfg 2.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1.0000 0.0000 32.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Done
hard:18,24, LUTDataCfg 2.0000 0.0000
Done
hard:19,124, advChirpCfg 3.0000 0.0000 8.0000 1.0000 0.0100 0.0000 0.0000 0.0000 8.0000 2.0000 48.0000 4.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Done
hard:20,45, LUTDataCfg 3.0000 0.0100 0.0300 0.0000 0.0200
Done
hard:21,124, advChirpCfg 4.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0200 0.0000 0.0000 0.0000 1.0000 0.0000 64.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Done
hard:22,10, LUTDataCfg
Error: Invalid usage of the CLI command,1,3
Error -1
hard:23,124, advChirpCfg 5.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1.0000 0.0000 80.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Done
hard:24,24, LUTDataCfg 5.0000 7.0000
Done
hard:25,124, advChirpCfg 6.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1.0000 0.0000 96.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Done
hard:26,24, LUTDataCfg 6.0000 0.0000
Done
hard:27,125, advChirpCfg 7.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2.8150 0.0000 0.0000 0.0000 4.0000 1.0000 112.0000 4.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Done
hard:28,45, LUTDataCfg 7.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Done
hard:29,125, advChirpCfg 8.0000 0.0000 0.0000 0.0000 5.6250 0.0000 0.0000 0.0000 4.0000 1.0000 128.0000 4.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Done
hard:30,49, LUTDataCfg 8.0000 0.0000 180.0000 0.0000 180.0000
Done
hard:31,126, advChirpCfg 9.0000 0.0000 0.0000 0.0000 11.2500 0.0000 0.0000 0.0000 4.0000 1.0000 144.0000 4.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Done
hard:32,50, LUTDataCfg 9.0000 0.0000 270.0000 180.0000 90.0000
Done
hard:33,76, frameCfg 0.0000 7.0000 32.0000 0.0000 256.0000 100.0000 1.0000 0.0000 2.0000
Done
hard:34,73, guiMonitor 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Done
hard:35,92, cfarCfg 0.0000 1.0000 3.0000 8.0000 2.0000 0.0000 1.0000 15.0000 0.0000 6.0000 0.0000 1.0000
cfarCfg.averageMode = 3
Done
hard:36,92, cfarCfg 0.0000 0.0000 3.0000 16.0000 0.0000 0.0000 1.0000 6.0000 0.0000 1.0000 0.0000 1.0000
cfarCfg.averageMode = 3
Done
hard:37,50, compressionCfg -1.0000 1.0000 0.0000 0.5000 8.0000
Done
hard:38,36, intfMitigCfg -1.0000 10.0000 10.0000
Done
hard:39,33, localMaxCfg -1.0000 5.0000 5.0000
Done
hard:40,919, antennaCalibParams -0.218811 0.342987 -0.145264 0.415619 -0.174866 0.413757 -0.063293 0.393311 0.206146 0.060822 0.218262 0.017883 0.229919 -0.134064 0.159210 -0.155975 0.277252 0.748138 0.495422 0.735992 0.619019 0.785370 0.557556 0.565430 0.215454 -0.033112 0.207947 -0.077423 0.151428 -0.221619 0.079254 -0.210510 -0.007751 0.446198 0.096161 0.467590 0.120178 0.471771 0.177094 0.415161 0.187653 0.013336 0.191650 -0.027557 0.165314 -0.157959 0.101776 -0.163574 0.302460 -0.113861 0.291260 -0.186920 0.316986 -0.186310 0.232208 -0.223206 0.125977 -0.124237 0.100525 -0.150543 -0.008057 -0.216003 -0.051178 -0.172668 0.441925 -0.111786 0.428955 -0.215302 0.469574 -0.243164 0.356537 -0.276520 0.157135 -0.112640 0.131989 -0.145874 0.025269 -0.235352 -0.028137 -0.195160 0.635437 0.530640 0.823181 0.434631 0.881989 0.398865 0.763306 0.259918 0.199921 -0.060150 0.194275 -0.101929 0.118164 -0.236420 0.045135 -0.211060
 MmwDemo_CLIAntennaCalibParams len=8,6,96 
Done
hard:41,27, analogMonitor 0.0000 0.0000
Done
hard:42,51, aoaFovCfg -1.0000 -85.0000 85.0000 -30.0000 30.0000
Done
hard:43,30, calibData 0.0000 1.0000 0.0000
saveEnable=0,restoreEnable=1,offset=0x0
Done
hard:44,100, appSceneryParams 0.0000 0.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -20.0000 20.0000 0.5000 280.0000 -5.0000 15.0000
Done
hard:45,60, appStateParams 3.0000 2.0000 10.0000 100.0000 10.0000 0.0000
Done
hard:46,59, appAllocParams 20.0000 20.0000 1.0000 6.0000 4.0000 20.0000
Done
hard:47,81, gtrack 1.0000 800.0000 35.0000 0.0000 45.0000 0.1522 2.0000 10.0000 0.0000 0.1000
Done
hard:48,29, ransac 0.0000 200.0000 1.0000
Done
hard:49,33, configDataPort 921600.0000 1.0000
Done
hard:50,51, measureRangeBiasAndRxChanPhase 0.0000 6.0000 1.0000
measureRxChannelBiasCfg:0,6.00,1.00
Done
hard:51,11, sensorStart

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    仅支持配置文件中提供的命令

    cascade_longrange.cfg、cascade_shortrange.cfg  、cascade_shortrange_calib.cfg、 cascade_verylongrange.cfg

    谢谢你

    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    为什么不支持高级线性调频脉冲模式? 还会发布支持高级线性调频脉冲模式的后续 SDK 版本吗? 如果是、何时发布?

    Thansk 你

    英里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉耽误你的时间

    我已经检查了代码、代码中支持高级线性调频脉冲。 但是、该软件包中未提供高级 profile.cfg。

    请向我们发送您的配置、以便我们尝试

    谢谢你

    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    dfeDataOutputMode 4.0000
    停止更新的
    Hard:3、47、channelCfg 15.0000 7.0000 1.0000 15.0000 7.0000
    停止更新的
    hard:4、20、adcCfg 2.0000 1.0000
    停止更新的
    hard:5、45、adcbufCfg -1.0000 0.0000 1.0000 0.0000 1.0000
    停止更新的
    Hard:6、22、LowPower 0.0000 0.0000
    停止更新的
    Hard:7、28、dataPathClkCfg 1.0000 1.0000
    停止更新的
    hard:8119、profileCfg 0.0000 78.0000 5.0000 20.0000 0.0000 0.0000 11.0000 0.0000 256.0000 20000.0000 0.0000 176.0000
    停止更新的
    Hard:9、73、dataPathConfig 0.0000 1.0000 0.0000 2.0000 64.0000 64.0000 0.0000
    停止更新的
    hard:10、28、hsiClockConfig 9.0000 0.0000
    停止更新的
    硬:11、98、hsiLaneConfig 15.0000 1.0000 0.0000 2.0000 0.0000 4.0000 0.0000 5.0000 0.0000 3.0000 0.0000
    停止更新的
    Hard:12、30、dataFormatConfig 0.0000 1.0000
    停止更新的
    Hard:13,123、advChirpCfg 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1.0000 0.0000 0.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
    停止更新的
    Hard:14、24、LUTDataCfg 0.0000 0.0000
    停止更新的
    Hard:15,127、advChirpCfg 1.0000 0.0000 4.0000 1.0000 1000.0000 0.0000 0.0000 1.0000 0.0000 16.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.0000 0.0000
    停止更新的
    Hard:16、24、LUTDataCfg 1.0000 0.0000
    停止更新的
    hard:17,126、advChirpCfg 2.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1.0000 0.0000 32.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
    停止更新的
    Hard:18、24、LUTDataCfg 2.0000 0.0000
    停止更新的
    Hard:19,124、advChirpCfg 3.0000 0.0000 8.0000 1.0000 0.0100 0.0000 0.0000 0.0000 8.0000 2.0000 48.0000 4.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
    停止更新的
    Hard:20、45、LUTDataCfg 3.0000 0.0100 0.0300 0.0000 0.0200
    停止更新的
    Hard:21,124、advChirpCfg 4.0000 0.0000 0.0000 0.0200 0.0000 0.0000 1.0000 0.0000 64.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
    停止更新的
    Hard:22、24、LUTDataCfg 4.0000 0.0000
    停止更新的
    Hard:23,124、advChirpCfg 5.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1.0000 0.0000 80.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000
    停止更新的
    Hard:24、24、LUTDataCfg 5.0000 7.0000
    停止更新的
    hard:25,124、advChirpCfg 6.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1.0000 0.0000 96.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000
    停止更新的
    Hard:26、24、LUTDataCfg 6.0000 0.0000
    停止更新的
    Hard:27,125、advChirpCfg 7.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2.8150 0.0000 0.0000 4.0000 1.0000 112.0000 4.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
    停止更新的
    Hard:28、45、LUTDataCfg 7.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
    停止更新的
    Hard:29,125、advChirpCfg 8.0000 0.0000 0.0000 0.0000 5.6250 0.0000 0.0000 4.0000 1.0000 128.0000 4.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
    停止更新的
    Hard:30、49、LUTDataCfg 8.0000 0.0000 180.0000 180.0000 180.0000
    停止更新的
    Hard:31,126、advChirpCfg 9.0000 0.0000 0.0000 11.2500 0.0000 0.0000 4.0000 1.0000 144.0000 4.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
    停止更新的
    Hard:32、50、LUTDataCfg 9.0000 0.0000 270.0000 180.0000 90.0000
    停止更新的
    Hard:33、76、frameCfg 0.0000 7.0000 32.0000 0.0000 256.0000 100.0000 1.0000 0.0000 2.0000
    停止更新的
    硬:34、73、guiMonitor 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
    停止更新的
    硬:35、92、cfarCfg 0.0000 1.0000 3.0000 8.0000 2.0000 0.0000 1.0000 15.0000 0.0000 6.0000 1.0000
    停止更新的
    hard:36、92、cfarCfg 0.0000 0.0000 3.0000 0.0000 0.0000 1.0000 6.0000 0.0000 1.0000 0.0000 1.0000
    停止更新的
    硬件:37、50、compressionCfg -1.0000 1.0000 0.0000 0.5000 8.0000
    停止更新的
    hard:38、36、intfMitigCfg -1.0000 10.0000 10.0000
    停止更新的
    hard:39、33、localMaxCfg -1.0000 5.0000 5.0000
    停止更新的
    Hard:40,929, 62 na7bParams 0.009216 -0.031555 0.00796500 -0.03518675 0.003998 -0.035370 0.000763 -0.034058 0.015625 -0.025574 0.012268 -0.031250 -0.000732 -0.034119 -0.004578 -0.033478 0.004578 -0.035276 -0.039641 -0.001404 0.517883 -0.001556 -0.033264 -0.004395 -0.036346 -0.007141 -0.035339 -0.009857 -0.034119 0.008331 -0.030090 0.002014 -0.033569 -0.011108 -0.031372 -0.014801 -0.029663
    停止更新的
    Hard:41、27、analogMonitor 0.0000
    停止更新的
    硬:42、51、aoaFovCfg -1.0000 -85.0000 85.0000 -30.0000 30.0000
    停止更新的
    Hard:43、30、calibData 0.0000 0.0000
    停止更新的
    hard:44,100、appSceneryParams 0.0000 0.0000 1.0000 0.0000 -20.0000 0.5000 280.0000 -5.0000 15.0000
    停止更新的
    Hard:45、60、appStateParams 3.0000 2.0000 10.0000 100.0000 10.0000 0.0000
    停止更新的
    硬:46、59、appAllocParams 20.0000 1.0000 6.0000 4.0000 20.0000
    停止更新的
    Hard:47、81、gtrack 1.0000 800.0000 35.0000 0.0000 45.0000 0.1522 2.0000 10.0000 0.0000 0.1000
    停止更新的
    Hard:48,29, ransac 0.0000 200.0000 1.0000
    停止更新的
    硬盘:49、33、configDataPort 921600.0000 1.0000

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您是否能够刷写调试映像、单步执行代码并查看崩溃时出现的错误?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我还无法启用单步调试模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    C:\ti\mmwave_mcuplus_sdk_04_04_01_02\mcu_plus_sdk_am273x_08_05_00_24\ti\utils\ccsdebug

    请刷写 CCS 调试映像、并逐步浏览 代码以查看会出现什么错误  

    请参阅  用户指南中有关如何将映像刷写到 mmWave EVM 以及如何使用 JTAG 将 mmWave EVM 连接到 CCS 的部分