This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDEP-01033的:芯片 TPS6285020MDRLR 的输出仅为0.6伏。

Guru**** 2463330 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDEP-01033, TPS628502

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1482687/tidep-01033-the-output-of-the-chip-tps6285020mdrlr-is-only-0-6-volts

器件型号:TIDEP-01033
Thread 中讨论的其他器件: TPS628502

工具与软件:

我正在尝试复制您的 TIDEP-EVM PCB。但是、在调试过程中、我发现芯片TPS6285020MDRLR的输出电压只有0.6 01033技术支持文档中提到的 伏、我不知道如何解决这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您可以用英语重新发布问题吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我真的很抱歉张贴在中文. 我会用英语重申我的问题。 我将尝试复制 TIDEP - 01033技术支持文档中描述的 PCB。 但在调试过程中、我们发现 TPS6285020MDRLR 芯片的输出电压仅为0.6伏。 我不确定如何解决这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TPS628502MDRLR 是一款固定输出1.8V 直流稳压器。 您能否分享电路原理图、输入和输出电压波形? 此外、所有电路板上是否都存在这种行为?

    此致

    Ankit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您、我根据 TIDEP-01033技术文档中的电路图制作了 PCB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、也可以出现在我批量生产的其他电路板上。 某些电路板只有带负载的 TPS628502电路、这同样适用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    原理图看起来正确。 您能不能分享输入和输出电压波形? 我会把这个问题交给 PMIC/DC 稳压器团队、以便获得更好的支持。

    此致

    Ankit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、熊先生:

    您能否查看采购材料的卷带标签、以确保其为固定版本 TPS6285020 M DRLR。  

    由于输出为0.6V、它看起来更像是可调节的 TPS628502DRLR。

    此致、

    Varun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    图1显示了使能引脚、图2显示了输出引脚。 感谢你的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、熊先生:

    器件似乎正在将正确的开关频率调节至0.6V。 您能给我发送一张卷带标签图片吗?

    此致、

    Varun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我不确定这是否是您要找的内容

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 您输入的器件型号好像不正确。 要获得1.8V 电压、您需要使用  TPS6285020 M DRLR 器件型号、而非 TPS628502DRLR。  

     当 VOUT 直接连接到 FB 时、TPS628502DRLR 器件的预期输出为0.6V。

    您能否订购 TPS6285020 M  访问 TI.com 上的 DRLR 器件或申请样片的现场/销售联系人?

    此致、

    Varun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。 因为没有看到两款芯片的区别、所以我已经订购了之前提到的信号芯片

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、熊先生:

    我将继续、关闭该主题。 如果在使用 您订购的新器件进行测试后需要进一步帮助、您可以在此处评论并重新打开该主题。

    此致、

    Varun