This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMT01-Q1:将传感器放在散热器上

Guru**** 2463330 points
Other Parts Discussed in Thread: LMT01, ISOTMP35

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1484556/lmt01-q1-put-sensor-on-heatsink

器件型号:LMT01-Q1
主题中讨论的其他器件:LMT01ISOTMP35

工具与软件:

嗨、团队:

客户使用散热器上的 LMT01来测量温度。  

但这是一个高噪声环境。 散热器上有一个 MOSFET、PWM 控制此元件。 客户测试是否仅当散热器距离超过2cm 时才会正确传输数据。 我想问一下、是否有任何推荐的方法来避免 产生这种结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    这是高 EMI 环境中使用的模拟器件的常见问题。 对于 LMT01、第一条建议是实施晶体管电平转换。 根据噪声级别、还可以在输出端添加容性负载以进行噪声滤除-请记住 RC 响应。

    在这种情况下、我还建议考虑使用 ISOTMP35、它允许将器件直接焊接到 HV FET 散热器并提供集成隔离。

    此致、

    Simon Rojas