This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843ISK:文件夹:为导入的 projectspec 选择了错误的构建配置

Guru**** 2463330 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1478908/iwr6843isk-folow-up-wrong-build-configuration-selected-for-imported-projectspec

器件型号:IWR6843ISK

工具与软件:

作为原始问题的后续行动。 引用的  CCSIDE-3710被拒绝。

原因主要是随附的电子邮件 但是、像我这样的外部人员不能使用此电子邮件。

我想知道该电子邮件中的相关信息、特别是如果它指向解决方法和/或替代解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在检查内部注释时、看起来该注释曾经被拒绝、但随后由于未被拒绝:

    取消拒绝:这是要求与不同的东西 . 系统要求提供匹配的构建配置。  

    内部状态指示此问题仍为打开状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另外要注意的是:我在首先导入参照项目时遇到了这个问题、然后它找不到引用的项目、配置也是如此、只会插入一些随机的配置名称。 并且在稍后导入引用的工程时、不会重新解析配置名称。 使引用指向一个非现有项目。