This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMAG3001:mspm0l1306

Guru**** 2463330 points
Other Parts Discussed in Thread: TMAG5273, TMAG3001EVM, MSPM0L1306, TMAG3001, MSP432E401Y

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1485073/tmag3001-mspm0l1306

器件型号:TMAG3001
主题中讨论的其他器件: MSPM0L1306、TMAG5273、 MSP432E401Y

工具与软件:

您好、Alison、下面是我对 TMag3001evm mspm0l1306 EVM 问题相关信息请求的后续操作。 以下是我的请求:

你好,艾莉森,你以前成功地帮助了我,我希望你能再次。

我让您发送的示例 TMAG3001/TMAG5273 mspm0l1306 EVM 成功运行。

我还看到您在 TMAG5273 MSP432E401Y 上有两年前大约1700行的代码、我已下载该代码并已运行硬件。 我看到其他几个我可以使用的示例、
希望看到代码详细信息、并将它们从 simplelink 转换为 mspm0l1306。

但我有一个问题。 这些示例使用的编译器与 ticlang 不同。 出现错误消息:"当前未安装支持器件'M40432E401Y'的 TI Arm 编译器"

我安装了 simplelink_msp432e4_sdk_4_20_00_12。

我需要什么编译器、下载位置以及如何安装它。

我还需要或必须做什么?

eric@avidasw.com edulicki@avidasw.com

能否就我的问题提供最新情况? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、您好!

    感谢您在传感器论坛上发帖!

    正如我上次提到的、如果您使用最新版本的 CCS20.0.2、  

    好像 CCS20在 MSP432E 中存在一些问题、我不确定是否能解决这些问题。

    MSP-EXP432E401Y:Code Composer 看不到支持我的器件的编译器时出现的问题

    我建议在基于 Arm 的 MCU 论坛上发布一个问题、询问他们是否能够解决此问题。 与此同时、如果要运行 MSP432E 代码示例、建议使用 CCS12。 对于给您带来的不便、我们深表歉意。

    此致!

    ~Alicia