This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPT3101:静态电流驱动模式

Guru**** 2463330 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1484334/opt3101-static-current-drive-mode

器件型号:OPT3101

工具与软件:

在 SBAS883A 的第83页–2018年2月–2018年6月修订、在寄存器0079h 的位3的字段说明中、说明为

"对 TX1使用 ILLUM_EN_TX0。 需要此模式才能启用静态电流驱动模式。"

0:TX1由 SEL_TX_CH 控制| 0:当 TX0处于活动状态时、选择 TX1。"

两个选项均为0。 我想这是一个拼写错误。  我想在 TX0驱动 LED 时在 TX1上看到照明使能信号。  我切换了位3、但没有发生任何情况。  我在 TX1和 TX2上有一个1k 上拉电阻。  它们看起来几乎相同、并且与 TX0非常不同。  我是否需要更改其他一些寄存器?

此外、是不是对"静态电流驱动模式"进行了更完整的描述。 在哪里?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    是的、您回答正确。 第二个选项应为1。 需确认-当此寄存器设置为1时、您仍可以看到 TX0被驱动正确、但没有在 TX1上观察到任何输出、对吗?

    此致!

    Alex