This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1843BOOST:1843升压天线方向图

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: IWR6843ISK-ODS, IWR6843ISK, IWR6843, AWR1843BOOST, AWR1843, DCA1000EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1482976/awr1843boost-1843boost-antenna-pattern

器件型号:AWR1843BOOST
主题中讨论的其他器件: AWR1843DCA1000EVM、IWR6843ISK-ODS、IWR6843ISK 、IWR6843

工具与软件:

您好、工程师

雷达板是否支持3个发射通道和4个接收通道?  我想弄清楚 awr1843boost 的天线配置模式支持什么?
1) TDM 模式支持多少个通道 MIMO?
2) BPM 模式支持多少个通道 MIMO?

此致、

Wembanyama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好:

    是的、AWR1843Boost 具有3个 TX 通道和4个 RX 通道。  您是否正在运行一些演示并想要检查该演示是支持 TDM 还是 BPM?  或者您要通过 mmWave Studio 配置器件 并与 DCA1000连接以进行数据采集?  请注意、不同的演示可能有不同的局限性、但 mmWave Studio 可以为您提供全部配置功能。  请提供更多详细信息。  

    此致!

    Zigang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、感谢您的耐心等待。
    我没有使用任何演示、但使用了以下固件。
    我将 mmWave Studio2.1.0.0 用于我的 AWR1843BOOST。 现在、在"Connect"选项卡中、BSS 文件和 MSS 文件如下所示:

    在下一个选项卡中、如下所示:

    所以我想知道 awr1843boost 是否支持3T4R、以及它对于固件是什么模式?
    此致、
    Wembanyama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好:

    有关 BPM 配置、请参阅以下 e2e 主题。  

    (+) IWR6843:IWR6843 BPM 配置-传感器论坛-传感器- TI E2E 支持论坛

    请参阅以下有关 TDM 的 e2e 主题、  

    (+) IWR6843ISK-ODS:IWR6843ISK-ODS 上的3个发送器如何工作、以及如何通过 DCA1000EVM 分离和保存其数据-传感器论坛-传感器- TI E2E 支持论坛

    此致!

    Zigang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、感谢您的帮助。  这实际上解决了我的一半问题。
    我已知 AWR1843 在 BPM 模式下支持3Tx。
    我的问题是:

    1)

    [报价 userid="396683" URL"~/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1482976/awr1843boost-1843boost-antenna-pattern/5697277 #5697277"](+) IWR6843ISK-ODS 上的3个发送器如何工作以及如何通过 DCA1000EVM 分离和保存其数据-传感器论坛-传感器- TI E2E 支持论坛

     如前所述、iwr6843isk 确实支持 链路上的 TDM 模式启用3TX。  

    但我不确定  AWR1843 (不是 iwr6843)是否支持 在 TDM 模式下启用3Tx?  

    2)第二,在天线模式中 iwr6843和 awr1843是否完全相同?
    此致、

    Wembanyama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好:

    (1) AWR1843 (不是 iwr6843)是否支持 在 TDM 模式下启用3Tx?  

    是的、您可以对线性调频脉冲进行编程、以启用或者 TDM 模式的 TX1/TX2/TX3。  如果您是说同时启用3TX、则不被称为 TDM、但可以、您可以同时启用所有 TX。  

    2)第二,在天线模式中 iwr6843和 awr1843是否完全相同?
    xWR1843升压和 xWR6843ISK-ODS 可能不具有相同的天线方向图、但对 TDM/BPM 进行编程的方法是相同的。  

    此致!

    Zigang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。

    我已经通过你的答复解决了这些问题。
    最后一个问题:

    在这里、tx1\tx2\TX3、这意味着 mmWave Studio 中的 tx0\tx1\tx2?

    下一个选项卡如下所示:
     [报价]

    此致、
    Wembanyama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好:

    TX0/TX1/TX2对应于 天线图中的 TX1/TX2/TX3。   

    此致!

    Zigang