This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP104:TMP104EVM 套件

Guru**** 2463330 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP104, TMP144EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1484534/tmp104-tmp104evm-kit

器件型号:TMP104
主题中讨论的其他器件: TMP144EVM

工具与软件:

大家好!

我正在寻找 TMP104EVM。 但是、我在 TI.com 上找不到它、并且仅列出了软件。

TMP104EVM 评估板和软件教程

1) 1)我目前是否可以订购 TMP104EVM?

2) 2)如果它已停产、为什么会停产? EVM 是否有问题?

此致、

Ryusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ryusuke、

    由于 SM-USB-DIG 模块停产、该 EVM 已停产。 没有它、EVM 将无法再使用。 如果您对与 EVM 的 UART 兼容温度感兴趣、我推荐使用 TMP144。 尽管与 TMP104软件不兼容、但它具有更高精度(1C 与2C)和温度分辨率(12位与8位)、并且还提供 DSBGA 封装。

    此处也是 TMP144EVM 的链接: https://www.ti.com/tool/TMP144EVM。

    此致、

    哈利