This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1843BOOST:AWR1843

Guru**** 2463330 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1483721/awr1843boost-awr1843

器件型号:AWR1843BOOST

工具与软件:

你(们)好

我正在使用 OOB 项目。

我使用 channelCfg 1 0  (Rx 0、TX 0)设置传感器配置、并运行一段时间。  

然后停止传感器并将配置更改为2nd Rx - channelCfg 2 1 0  

发送 sensorStart 时、我在 MMW_CLI 上遇到异常:

       /* openCfg 相关配置、如 chCfg、lowPowerMode、adcCfg
        *仅用于第一个传感器启动。 特性阻抗
        *在随后的传感器启动时,会生成致命错误
        *因此用户不会认为新的(已更改)配置
        *生效,主板需要重新启动才能使用新的
        *要应用的配置。
        */
       Wave_Open Cc 配置;
       CLI_getMMWaveExtensionOpenConfig (&openCfg);
       /*比较 openCfg->chCfg*/
       if (memcmp ((void *)&gMmwMssMCB.cfg.openCfg.chCfg、(void *)&openCfg.chCfg、
                         sizeof (rlChanCfg_t)!= 0)
       {
           MmwDemo_debugAssert (0);
       }

尝试更改 Tx 设置时会发生相同的情况。

是否可以在不进行下电上电的情况下更改 Tx 或 Rx 配置?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    通过 OOB 演示、这是不可能实现的。

    谢谢你

    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cesar
    感谢您的快速回复。
    可以通过操作 ti 项目下的任何源文件(不是 OOB 中的源文件)来实现吗?
    雅龙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已经查看固件用户指南

    C:\ti\mmwave_dfp_01_02_06_03\docs\mmWave-Radar-Interface-Control.pdf

    在第5.2.1节中提到了以下内容

    "该子块包含静态器件配置(适用于给定的下电上电)-如何进行
    操作需要多个 RX 和 TX 通道。"

    因此、我假设在不进行下电上电的情况下无法更改此配置

    谢谢你

    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你

    Cesar