Thread 中讨论的其他器件:DCA1000EVM、 MMWAVE-SDK
工具与软件:
尊敬的 TI 团队:
我正在使用 IWR6843ISK + DCA1000EVM、并使用 mmWave Studio 来配置每一个频率。
时钟偏移有问题、我用了接收器以及降频转换器、把它连接到了示波器上、好像帧周期和我设置的周期不一样。 另外、帧时间漂移也随着时间的变化而变化、例如、设置为10ms、但实际上、从 示波器来看、它是10.00055ms、之后它将变为 10.00065ms。 帧周期的变化不会 随时间呈线性变化。
我的问题是:
1.是否有任何校准可以帮助您? (我知道默认情况下 APLL 和 VCO 合成器运行时校准每1秒发生一次)、但是否可以对每一帧进行此校准?
2.是否有一个模型可以描述这种时钟漂移?
3.有什么变通办法吗?
下面是我的线性调频脉冲和帧设置、我不确定我使用的参数是否会影响我提到的帧周期。 我设置的帧间时间为788秒。
"rlProfiles":[]
{
"rlProfileCfg_t":{
"profileID":0、
"pfVcoSelect":"0x2"、
"pfCalLutUpdate":"0x0"、
"startFreqConst_GHz":60.0、
"idleTimeConst_usec":5.0、
"adcStartTimeConst_usec":3.0、
"rampEndTime_usec":20.0、
"txOutPowerBackoffCode":"0x0"、
"txPhaseShifter":"0x0"、
"freqSlopeConst_MHz_usec":50.0、
"txStartTime_usec":0.0、
"numAdcSamples":212、
"digOutSampleRate":12500、
"hpfCornerFreq1":0、
"hpfCornerFreq2":0、
"rxGain_dB":"0x1e"
}
}
]、
"rlChirps":[
{
"rlChirpCfg_t":{
"chirpStartIdx":0、
"chirpEndIdx":0、
"profileID":0、
"startFreqVar_MHz":0.0、
"freqSlopeVar_KHz_usec":0.0、
"idleTimeVar_usec":0.0、
"adcStartTimeVar_usec":0.0、
"txEnable":"0x1"
}
}
"rlFrameCfg_t":{
"chirpEndIdx":1、
"chirpStartIdx":0、
"numLoops":222、
"numFrames":0、
"framePeriodicity_msec":11.888、
"触发器选择":1、
"numDummyChirpsAtEnd":0、
"frameTriggerDelay":0.0
}
此致!
是的