This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2E44PEVM:采用 Trace32的 MIPI 60转换器

Guru**** 2463330 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR2E44PEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1479484/awr2e44pevm-mipi-60-converter-for-use-trace32

器件型号:AWR2E44PEVM

工具与软件:

嗨、团队:

1.客户评论 AWR2E44P EVM 时发现只有 MIPI 60。

他们想要使用 Trace32调试、是否有任何 MIPI 60转换器使用 Trace32?  如果您知道答案或知道替代方案、请告诉我。

2.当我们检查 AWR2X44P TRM 时,有一个如下所示的内存库。

我知道、 bank 是 随意分隔以进行并行处理的存储器区域、理解吗?
客户希望了解存储器组的确切含义。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kim、

    AWR2E44P 有2个板载60引脚连接器、您可以使用 MIPI 连接器进行跟踪、另一个连接调试器。

    就存储器组而言、它只不过是一种 通过将数据组织成可管理的块来提高性能的方法、允许同时访问存储器的多个部分。  这种并行存取增加了存储器带宽并降低了延迟、从而实现了更快的数据检索和处理器操作。

    此致、

    Shruti.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shruti:

    客户说 MIPI60无法直接与 Trace32连接、所以他们问我有关转换器(MIPI60至 14PIN/20引脚)
    我们是否不支持转换器? 我是否应该告诉他们购买下面的转换器?


    BH-ADP-14e_TI+20e_CTI-60t_MIPI 引脚转换器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kim、  

    您能否分享他们为跟踪提供的连接器的屏幕截图?

    此致、

    Shruti.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shruti:

    我已将下面的链接发送给客户 参考它。 感谢您的回答。

    Blackhawk JTAG 引脚转换器

    此致、

    Lina.