This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMCS1127:TI Cross for Yuen Tech YNC-500AT·CB 霍尔电流传感器

Guru**** 2463330 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV411

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1482913/tmcs1127-ti-cross-for-yuen-tech-ync-500at-cb-hall-current-sensor

器件型号:TMCS1127
主题中讨论的其他器件:DRV411

工具与软件:

嘿、传感团队、

我有一位客户对 TI ·的解决方案感兴趣、该解决方案可以替代 Yuen Tech 的 YNC-500AT CB 霍尔效应电流传感器。 我们搜索了 TI 的 BOM 交叉工具、未报告任何内容、因此我们要与您的团队联系、看看您对于符合/超过此竞争对手器件性能规格的 TI 开环霍尔电流传感器是否有任何建议。

如果您有任何后续问题或澄清问题、请告知我们!  

-Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt、您好!

    感谢您发帖。  

    我很难找到 YNC-500AT 的数据表。 您能否将其连接到此 E2E 主题中? 我建议使用出色的 TMCS 器件来替代它。  

    此致、  

    Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Joe、

    很抱歉我的回复延迟了、因为我本周出差。

    ·在 Google Chrome 上键入"YNC-500AT CB"似乎是一个有用的开始; 它为您提供了 此器件系列登录页面的链接 、并允许您将其翻译为英语。 它还提供了指向数据表的链接、您可以 在此处找到该数据表。 许多关键规格也以英语提供、希望这有助于为您的建议提供帮助!

    如果需要任何进一步的信息、请告诉我!

    -Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt、您好!  

    当我尝试访问它时、它在我的机器上被阻止、但我收到了一位同事的消息。  

    这与 TMCS 操作非常不同、我建议使用可能更类似于 DRV 器件的操作、这是一种基于内核的解决方案。  

    请查看本应用手册、了解采用 DRV411的基于内核的解决方案: tidu820.pdf 我们目前尚没有可感测高达+/- 900A 的解决方案。  

    您能否提供他们的应用要求?  

    他们是否需要900A 的全传感范围?

    此致、  

    Joe