请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV5055-5057EVM 主题中讨论的其他器件:DRV5056、 DRV5057、、DRV5055
工具与软件:
我正在寻找霍尔效应传感器模块、用于测量振动元件的位移。 但是、DRV5055-5057EVM 包含全部三种传感器类型(DRV5055、DRV5056和 DRV5057)、因此对于我的应用来说太大了。
有没有一个更小的传感器模块仅使用 DRV5056 ? 如果没有、您是否对紧凑型替代方案有任何建议?