This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2944P:如何启用 OSC_CLK_OUT 输出?

Guru**** 2463330 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR2243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1476935/awr2944p-how-to-enable-osc_clk_out-output

器件型号:AWR2944P
Thread 中讨论的其他器件:AWR2243

工具与软件:

我们尝试了启用 OSC_CLK_OUT_ETH OSC_CLK_OUT、但 TRM 文档中对它们的描述很少

我们希望用它来替代25MHz XTAL、如下所示:

.

然而、使用示波器进行测量时、没有时钟输出。 我们如何完成这一职能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    默认情况下应启用 OSC_CLK_OUT。 您在哪里探测 OSC_CLK_OUT 引脚?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      

    我们将电线直接从 A2和 B1拉出以进行测量

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我来仔细检查一下 EVM、以便给您答复。 理想情况下、默认应启用 OSC CLK。  

    -e. Shareef

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有任何测试结果?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack:

    请允许我明天再与您联系

    E. Shareef  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    默认情况下启用 OSC_CLK。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是我们测量的波形图。能否帮我发布测量方法和测量波形?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我们将很快地对波形的外观进行响应。  

    E. Shareef

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我在这里得到了修正。 AWR2944x 器件上默认不启用 OSC_CLKOUT 和 OSC_CLKOUT_ETH。

    此信号在 AWR2243上默认启用。 下面是有关如何使用此信号的信息:  

    • OSC_CLKOUT 应为1.4V 至 GND、单端50MHz 方波
    • OSC_CLKOUT_ETH 应为1.8V 至 GND 单端25MHz 方波。  

    这两个信号不能同时启用。  

    有关如何启用、请参阅以下 ICD: e2e.ti.com/.../mmWave_2D00_Radar_2D00_Interface_2D00_Control_5F00_v3p39.pdf

    希望这对您有所帮助、

    E. Shareef