This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPT4048DTSEVM:传感器论坛

Guru**** 2463330 points
Other Parts Discussed in Thread: OPT4048

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1481670/opt4048dtsevm-sensors-forum

器件型号:OPT4048DTSEVM
主题中讨论的其他器件:OPT4048

工具与软件:

您好支持团队:

我在使用 OPT4XXX 查看器 python 脚本时有一些问题。 您能否提供更新版本的脚本? 有几个功能不起作用。

-右上角的 CIE XY 值与图不匹配。 但是、U 值和 V 值会出现。 如何调整 X 和 Y 值以匹配绘图?

-我们可以将 X 和 Y 值添加到点旁边的图中吗?  

-我们是否可以在 CIE XY 和 CIE UV 中添加更多点来跟踪颜色变化? 下面的点绘制功能能实现这一点吗?

- JPG, PGN.... 等不可导出。 与 Matplotlib 相同

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luis:

    以下是 OPT4048的最新脚本。 根据您的观点:

    1. GUI 显示的是 X、Y 和 Z 值、而不是图像中映射的 CIEx 和 CIEY 值。 若要将这些值转换为坐标、可以使用以下一组公式计算它们:

    2和3. 我们目前没有这些功能、也绝不会成为最终 GUI 的一部分。 但是、对于未来的版本、这似乎是我们应该考虑的问题。

    4.让我看看这个。 我明天会跟进。

    谢谢!
    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    感谢您对 CIE XY 值的解释。

    关于 OPT 查看器的绘图功能、有几个功能不起作用...遗憾的是、它们对于测试和开发过程非常有用、这包括:变换、点、α...等

    此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luis:

    我知道、但这些并不是我们原本应该包含在已发布 GUI 中的功能、因此我们没有可以共享的"已更新" GUI。 我们会在未来的版本中牢记这一点、然后可能会返回并实施这些功能;但是、我们没有在可预见的未来重新发布此 GUI 的计划。

    如果要进行更改、脚本窗口中提供了所有代码。

    谢谢!
    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    感谢您的回答并跟进。

    如果您(TI)现在无法实现新的绘图功能(我完全理解)、至少您可以解决当前工具绘图问题、即点、平均值和图像格式导出。

    谢谢!

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luis:

    当然、我可以看到我们可以对不起作用的当前功能做些什么、我会尽快更新。

    谢谢!

    Daniel