This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPT4060:OPT4060DTSEVM GUI 软件

Guru**** 2463330 points
Other Parts Discussed in Thread: OPT4001, OPT4048DTSEVM, OPT4060DTSEVM, OPT4048

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1481112/opt4060-opt4060dtsevm-gui-software

器件型号:OPT4060
主题中讨论的其他器件:OPT4001OPT4048DTSEVM、、 OPT4048

工具与软件:

您好!

转换时间设置为600us。 此选项不会出现在列表中。

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您应该能够选择600us 转换时间寄存器视图。 以下是有关如何执行此操作的快速分步指南:

    1.在 Latte 脚本窗口中、选择屏幕右侧"Device List"框中的"Registers View":

    2.点击 OPT4001 -> Bank1 -> Digital:

    3.在"Config"下的 CONV_TIME 下拉列表中选择600us

    谢谢!
    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    亲爱的 Daniel:
    非常感谢您的答复。 当我返回到开始采集时、转换时间仍然为6.5ms。 将考虑哪一项?
    关于寄存器的另一点。 看起来捕获值​​并未出现在寄存器中、就好像它们之间没有连接一样。 好奇。
    此致。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    GUI 将保持相同的值;但是、实际转换时间将发生变化。 不过、我确实看到了这一点的问题、因为这种方法似乎也将转换时间限制为6.5ms。

    让我看看如何将其降低到600us。 我很快就会更新!

    谢谢!

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的丹尼尔。 谢谢、我将等待更新。 关于 查看器件寄存器的屏幕、 我在转换期间或转换后没有看到任何变化。 这些寄存器是否应该显示值?  

    此致。

    Toufik。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以使用此视图设置下拉列表中的寄存器;但是、转换的结果不会填充。 此外、如果您在寄存器映射中更改配置设置、该设置不会在 GUI 上更新。

    无论如何、寄存器映射似乎有一些问题。 相反、请尝试直接写入配置寄存器以在脚本窗口的命令行中设置转换时间:

    regProg.writeReg (0x0a、0x3038)

    这会将转换时间设置为每个通道600us。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的 Daniel:

    谢谢你。

    我对 OPT4048DTSEVM 和 OPT4060DTSEVM 开发套件有疑问。 是否可以通过简单地更改传感器并使用 OPT4048 GUI 来修改套件、或者是否也需要更改开发板上的软件? 换言之、只需更换传感器、是否可以使两个模块完全相同? 最后、我将仅使用 OPT4048。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    两个 EVM 的固件完全相同、因此您只需交换传感器并使用 OPT4048 GUI 与其进行通信即可。

    谢谢!

    Daniel