请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMAG5173-Q1 主题中讨论的其他器件: TMAG5170-Q1
工具与软件:
嗨、团队:
我的客户 Valeo 询问我们是否有3D 霍尔传感器可以满足以下要求:
汽车级(AEC-Q100)
2.输入:5V
通信:SPI 或 I2C
4.3D 磁测量
5.低 Iq≤5uA
6.唤醒模式
此致、
Xiaowei Zhang
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
嗨、团队:
我的客户 Valeo 询问我们是否有3D 霍尔传感器可以满足以下要求:
汽车级(AEC-Q100)
2.输入:5V
通信:SPI 或 I2C
4.3D 磁测量
5.低 Iq≤5uA
6.唤醒模式
此致、
Xiaowei Zhang
尊敬的 Xiaowei:
感谢您在传感器论坛上发帖!
从您的描述来看、 我认为 TMAG5170-Q1器件可能更适合。 TMAG5170-Q1支持5V 输入、而 TMAG5173-Q1仅为3.3V。 此外、TMAG5170-Q1具有客户可以使用的 W&S 模式、而 TMAG5173-Q1只有睡眠模式(这意味着您必须手动将器件置于睡眠模式并将其唤醒)。
此致!
~Alicia