请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:FDC1004QEVM 工具与软件:
尊敬的团队:
我的客户购买了 FDC1004QEVM 并尝试开始评估。 但是他们的 PC (尝试了3个)无法识别该 EVM。 他们表示设备管理器不显示任何内容。
他们已经尝试安装 用户指南中提到的 GUI、但是驱动程序安装向导没显示。
Q1:如果 PC 识别出它、设备管理器上将显示什么名称的设备?
Q2:如果 PC 没有驱动程序。 设备管理器上将显示哪个设备?
Q3:是否有办法在没有 GUI 安装流程的情况下安装器件驱动程序?
此致、
yk