This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1843AOP:当 VIO 处于3.3V 模式时、会向 GPIO 输入端施加高于3.3V 的电压

Guru**** 2463330 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1843AOP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1479660/awr1843aop-when-vio-is-in-3-3v-mode-and-a-voltage-higher-than-3-3v-is-applied-to-the-gpio-input

器件型号:AWR1843AOP

工具与软件:

我想询问如果在初始启动期间向设置 SYNC_IN 的 U12引脚施加5V 电压、该器件会如何运行。
是否存在阻止电路的功能、以保护内部组件免受超过 I/O 电压范围的过压影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    AWR1843AOP 器件的 VIOIN 引脚有电源变化(3.15V 至3.45)的规格限制、超过该限制、设计将损坏、器件的性能无法得到保证。 3.3V I/O 模式下、GPIO 引脚的电源变化限制显示在下一个回复中。

    谢谢!
    Deexith。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hellow,

    感谢您的回答、
    您连接的图片不是 VIOIN 引脚是 CMOS I/O 在此电源上运行的位置吗?

    我们不应该查看随附的规格吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的更正。 我更新了以上评论。 是的、您应该查看 GPIO 引脚的以下规格。

    此致、
    Deexith。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    如果我使用3.3V IO、并且未具体说明 VIH 的最大值、

    当向 GPIO 输入5V 电压时、AOP 执行什么操作?

    我问这个问题是因为当我向 GPIO 输入输入5V 电压时、AOP 似乎已关闭且不起作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    非常感谢您的耐心。 我们正在与内部团队核实 GPIO 引脚的最大输入电压。 请允许我们在两个工作日内回复。

    谢谢!
    Deexith。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请在下面找到 AWR1843AOP 器件 GPIO 的绝对最大额定值、即3.3+0.3 = 3.6V。 然而、GPIO 上的建议输入电压(max)为3.3V。

    谢谢。