This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPT4001DTSEVM:初始化 GUI TI-Latte 时出错- 0.8.4

Guru**** 2463330 points
Other Parts Discussed in Thread: OPT4001DTSEVM, OPT4001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1480990/opt4001dtsevm-error-initializing-gui-ti-latte---0-8-4

器件型号:OPT4001DTSEVM
主题中讨论的其他器件: OPT4001

工具与软件:

您好!

我购买了 EVM OPT4001DTSEVM、在打开 GUI TI-Latte 时遇到以下错误:

正在执行... OPT4001/OPT4001DTS_EVM/ devInit.py
#开始时间2025年02月28日13:51:50.446000
错误#:
#"OPT4001/OPT4001DTS_EVM/devInit.py"、第41行、在中
# File "C:\TexVMSelector.py" Instruments_Projeto、第83行、位于____ init__中。\Tex4001\Projects\OPT4001/OPT4001DTS_EVM_EVMSelector.py
#置为有效 z[2]='00'
# AssertionError
#
#完成执行.. OPT4001/OPT4001DTS_EVM/ devInit.py
#End Time 2025年02月28日13:51:50.626000
#Execution time = 0.1799828339秒
##===== 错误:1、警告:0 ====== #

Windows (COM6和 COM7)已正确安装 USB 驱动程序:

Python 版本:


请帮帮我。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用的是 GUI 版本1.0.2、并更新到了版本1.0.3。 更新后、问题变为以下错误:

    ##====

    正在执行... OPT4001/OPT4001DTS_EVM/ devInit.py

    #开始时间2025年02月28日16:40:52.801000

    检测到器件:OPT4001DTSEVM

    检测到器件:OPT4001DTSEVM

    控制端口和数据端口数不匹配。 解锁所有 COM 端口

    #Error:索引0超出大小为0的轴0的范围

    #"OPT4001/OPT4001DTS_EVM/devInit.py"、第67行、在中

    #索引错误:索引0超出大小为0的轴0的范围

    #

    #

    #DONE 正在执行... OPT4001/OPT4001DTS_EVM/ devInit.py

    #End Time 2025年02月28日16:40:53.677000

    #执行时间= 0.875999927521秒

    ##===== 错误:2,警告:0====== #

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paulo  

    感谢您使用 E2E 论坛。 很抱歉您遇到了困难、正在研究这个问题。  

    请在 GUI 下载随附的 nEVMSelector.py 文件中注释 out (#)行83-89、保存该文件、然后退出 Latte 并尝试再次打开 GUI。  

    如果这会对您有所帮助、敬请告知。  

    感谢您的观看、

    Joseph Scherphorn  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    问题仍然存在:


    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将​​第35和36行的值从十六进制更改为十进制、并且成功了:



    谢谢!