This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2944EVM:在 CCS 调试会话的 Hwip_undefined_handle ()中阻止了毫米波。

Guru**** 2463330 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR2944, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1478841/awr2944evm-the-mmwave-is-blocked-in-hwip_undefined_handle-in-ccs-debug-session

器件型号:AWR2944EVM
主题中讨论的其他器件:AWR2944UNIFLASH

工具与软件:

你(们)好

 我使用 CCS 在默认的 AWR2944 OOB 固件中启动调试会话、但它似乎在 Hwip_undefined_handle ()中被阻止。 您能帮助检查原因吗?

雷达电路板:AWR2944评估模块

雷达工具箱版本:v2_30_00_12

示例: source\ti\examples\dcs\dcs\dcs\awr294x\awr294x Out_Of_Box_Demo src

目标配置文件:

e2e.ti.com/.../AWR2944.zip

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在 CCS 中加载二进制文件之前、您在 EVM 中刷写了什么内容?

    此致、

    Shruti.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Shruti:

     我将 OOB 固件源代码重新编译为 TDM MIMO、 通过 UniFlash 进行刷写、并在 CCS 中设置调试会话。 我遇到了这个问题。

    雷达工具箱版本:v2_30_00_12

    示例: source\ti\examples\dcs\dcs\dcs\awr294x\awr294x Out_Of_Box_Demo src

    在 CCS 部分中、连接到目标并加载这些程序。

    Coretex_R5_0:正在加载 out_of_box_2944_mss.xer5f

    C66xx_DSP:加载 out_of_box_2944_dss.xe66

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Shruti:

     您对这个问题有什么看法吗?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您能否刷写 ccsdebug 应用程序映像、然后将演示可执行文件加载到 CCS 中?

     此致、

    Shruti.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Shruti:

     您能否提供如何执行此操作的更多详细信息?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以查看以下文档中的第3.3.2节-  

    mmwave_mcuplus_sdk_04_07_00_01\mmwave_mcuplus_sdk_04_07_00_01\docs\mmwave_mcuplus_sdk_user_guide.pdf

    此致、

    Shruti.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shruti:

     按照 SDK 用户指南 第3.3.2节 ,我 看到了 此屏幕,无法输入任何雷达配置。 请帮助检查它。

    Teraterm 中的屏幕截图

     CCS 中的屏幕截图

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Shruti:

     你有什么建议吗?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能在此处列出您完成的所有步骤吗?

    主要是、您应该将 ccsdebug appimage 与 SBL 一起刷写、然后在功能模式下、您可以连接到内核并加载可执行文件。  

    此致、

    Shruti.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Shruti:

     请参阅此幻灯片、帮助我们提供建议。

    谢谢。

    e2e.ti.com/.../Create_5F00_CCS_5F00_Debug_5F00_Session_5F00_Failed.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shruti:

     我的步骤中有什么问题吗?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您为 UART 终端设置的波特率是多少? 您可以在 sop5模式中检查在按下重置按钮后您在这里得到了什么响应吗?

    理想情况下、您应该得到这里的提示。 您共享的刷写日志也看起来不正确、您还应该会看到 ccsdebug 映像加载提示。

    此致、

    Shruti.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shruti:

      

    波特率设置如下:

    命令 UART:115200

    数据 UART:3125000

    您共享的刷写日志也看起来不正确、您还应该会看到 ccsdebug 映像加载提示。

    =>这是闪烁的日志。 在 UniFlash 控制台中显示"Program Load completed successfully"。 能否指出您认为这不正确的原因?

    [2025/3/5下午6:25:42][信息] Cortex_R5_0:初始化完成。
    [2025/3/5下午6:25:42][信息] Cortex_R5_0:在位置 C:\ti\uniflash_9.0.0\deskdb\content\TICloudAgent\win\ccs_base\mmwave\Gen2/images/sbl_uart_uniflash.release.tiimage 处发送 UART Uniflash 映像
    [2025/3/5下午6:25:51][INFO] Cortex_R5_0:UART Uniflash 映像已发送。
    [2025/3/5下午6:25:51][信息] Cortex_R5_0:在位置 F:/ti/mmwave_mcuplus_sdk_04_04_01_02/mmwave_mcuplus_sdk_04_04_01_02/tools/awr294x/sbl_qspi.release.tiimage 发送 SBL 图像
    [2025/3/5下午6:26:08][信息] Cortex_R5_0:SBL 图像已发送
    [2025/3/5下午6:26:08][信息] Cortex_R5_0:在位置 F:/ti/mmwave_mcuplus_sdk_04_04_01_02/mmwave_mcuplus_sdk_04_04_01_02/ti/utils/ccsdebug/awr2944_ccsdebug.appimage 发送应用映像
    [2025/3/5下午6:26:18][信息] Cortex_R5_0:应用图像已发送
    [2025/3/5下午6:26:18][INFO] Cortex_R5_0:实例已初始化!
    [2025/3/5下午6:26:18][SUCCESS]计划加载成功完成。

    在 功能模式下按 NRST 键后、它将在 TeraTerm 中显示此信息。 但我仍然无法输入任何雷达配置。

    在刷写模式下按 NRST 键后、它会在 TeraTerm 中显示此信息。  

    谢谢。