This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843:在不使用手动开关的情况下在 IWR6843ARQGALP 上启用引导模式

Guru**** 2463330 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1482785/iwr6843-enabling-boot-mode-on-iwr6843arqgalp-without-a-manual-switch

器件型号:IWR6843

工具与软件:

大家好、我目前使用的是 IWR6843ARQGALP SoC、并且一直使用手动开关将器件置于引导模式。 我想知道是否有办法在不使用物理开关的情况下实现引导模式。 例如、是否有可触发引导模式的软件命令或配置?

如果任何人有这方面的经验或知道实现这一目标的方法、我将非常感谢您的见解。

提前感谢您!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Salmen:

    您能否分享用于更改引导模式的 SOP 电路? 如果您有任何 GPIO 连接到 SOP、您应该能够借助 GPIO 驱动 SOP 引脚高电平(3.3V)和低电平(0V)。 目前、TI EVM 没有此功能可通过软件更改 SOP 模式。

    此致

    Ankit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ankit、感谢您的答复。

    借助您提供的解决方案、GPIO 能够驱动低电平状态以禁用引导模式 同时系统处于引导模式

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能说明一下"禁用引导模式"吗? 您是打算将 SOP2设置为低电平吗? 是的、但您需要在将引脚驱动为低电平以进行新的 SOP 模式注册后执行 NRSET。

    我向 DNP/NC R202推荐。

    此致

    Ankit