工具与软件:
我在 SBL 示例中看到 SOC_softReset ()可以重新启动 MCU 而不是重新启动引导加载程序。

我想将 SOC_softReset ()添加到其他示例中、但执行它后、MCU 停止运行、并且在重新启动电源之前不再有任何行为。

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好、Kristien、
让我来介绍一下软件设计的架构。 我们有一个引导加载程序以及两个应用程序 A 和 B。电源打开后、系统可以进入引导加载程序并选择 ApplicationA 或 ApplicationB 以便通过命令执行。
进入应用程序后、将有两个不同的重置命令
硬复位:这允许引导加载程序重新执行 MCU。 用户可以重新选择是执行应用程序 A 还是 B。我们使用 CLIRResetDevice 来实现此函数、结果正是我们想要的结果。
软复位: 该命令仅要求 MCU 重新加载应用程序、而无需用户输入所选的应用程序。使用 SOC_softReset 时实现了预期的效果、但结果不符合预期
嘿、Randy、
感谢您介绍应用的软件流程。
实现了使用 SOC_softReset 的预期效果、但结果不符合预期
您能否澄清发送 sensorStop 并尝试执行 SOC_softReset 后的行为? 如果使用 sensorStop 不适合您的程序流程、您可以采用与 MmwDemo_CLISensorStop 相同的序列、主要是 MmwDemo_mmWaveCtrlStop 中的 mmWave_stop 函数 。 此外、您可以通过调用 mmwave_stop -> mmwave_close -> mmwave_deinit 来执行完整的停止序列。
此致、
Kristien
你好、Kristien
我了解您为 SOC_softReset ()提供的过程如下:
1.sensorStop
2.设置 RF 连接
3.sensorStart
4.sensorStop
5.SOC_softReset ()
我无法在 sensorStart 后直接使用 SOC_softReset ()。 我必须首先在 SOC_softReset ()之前使用 sensorStop。 我将尝试以上流程。