This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1843:采用固定 Rx 增益 LUT 的自校准误差

Guru**** 2463330 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1481801/iwr1843-error-in-self-calibration-with-fixed-rx-gain-lut

器件型号:IWR1843

工具与软件:

您好!

尝试设置任意 Rx 增益 LUT 时、会发生错误。
这是上一个主题(https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1455999/iwr1843-error-at-self-calibration/)的延续。
对于确认和回应出现延迟、我深表歉意。


图 1显示了我们在上一主题中尝试的毫米波控制的轮廓流。
在提供注释之后、我检查了闪存 ROM 中的数据。
在验证原始数据、CAL 数据的状态和 LUT 的值之后、我相信数据没有问题。
但是、当设置 MMWave_addProfile ()而不更新 LUT 时、MMWave_config ()中会出现错误。
因此、参考该主题(https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/733336/awr1642-mmwavelink-how-to-re-configure-profile-chirp-and-frame-setting)、
如图 2、不发生错误、似乎使用了预期的 LUT。

图1中的控制方法是 2是否正确?

   


此致、
Yasuaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的提问。 请允许我们在几天内回复。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您能否提供有关所面临错误的更多信息? 这两种方法都没有错误。 在引导校准时更新(或从闪存中恢复)存储的增益 LUT、并将用于在 Wave_Start 381()期间进行运行时间校准。 因此、互换图1和图2所示的顺序没有效果。 出现该错误似乎是由于其他原因造成的。 如果该序列按照图2运行、您可以继续使用它

    此致