请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMCS1123 工具与软件:
您好!
我想在我们的设计中使用 TMCS1123。 但是、我需要进行有关绝缘规格的完整性检查。 在800Vrms 应力电压下、绝缘寿命估计为30年、如数据表上的图8-2所示。 如果该器件暴露在连续±800VDC±200VDC 下、它会缩短绝缘寿命吗?
此致、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.