This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843ISK:有助于配置具有 DCA1000的毫米波雷达传感器 IWR6843ISK、可实现高达100m 的读数

Guru**** 2470720 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843ISK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1477400/iwr6843isk-help-configuring-mmwave-radar-sensor-iwr6843isk-with-dca1000-to-read-up-to-100m

器件型号:IWR6843ISK

工具与软件:

下午好!

我正在尝试配置 IWR6843ISK 雷达单元、以读取高达100M 的数据。 我使用毫米波传感估算器制作了一个自定义配置文件、在 MATLAB 中尝试使用示例 RecordProcessADCDataTIRadarBoardExample 配置传感器。 可使用的配置文件范围最大为25米、但不适用于我们制造的更远距离配置文件。 这是由于预编译的二进制文件上传至电路板、如果是、是否有可实现高达100M 范围的演示二进制文件、或者是否有应用程序可以制作可解决此问题的二进制文件?

谢谢!

Nikolas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nikolas、  

    我们正在调查您的问题、我们会很快回复您。 感谢您的耐心。  

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikolas、

    仅通过线性调频脉冲配置更改、很难检测到100M 距离处的人员。 不过、您应该能够在远大于25m 的适当配置下持续获得大约60-70m 的距离。 您应该检查远距离人员检测演示中显示的线性调频脉冲配置、作为参考。 雷达工具箱中找到该工具。  

    此致、

    Pedrhom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pedrhom:

    我已使用远距离人员跟踪器通过演示可视化工具检测最远160m 的所需目标。 但是、在尝试使用 Matlab 雷达工具箱下载和分析数据时、我们无法上传 远距离人员跟踪演示中类似的配置文件、因为该文件显示它与刷写到 IWR6843ISK 电路板中的演示二进制文件不兼容。 在刷写远程人员跟踪演示中的二进制文件后、Matlab 无法从 IWR6843ISK 板流式传输数据、因为它显示二进制文件已过时(版本3.5、但应为3.6)。 是否存在与 远距离人员跟踪演示中的二进制文件类似的更新二进制文件、该文件可使用 MATLAB 雷达工具箱并读取高达100M 的雷达信号?

    谢谢!

    Nikolas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikolas、

    我们没有二进制文件、既具有您所需的功能、但请注意、我们无法控制 MATLAB 的雷达工具箱。 也就是说、至少对于远距离人员检测示例、SDK 3.5和 SDK 3.6之间没有任何变化、因此、如果您可以潜在地覆盖该错误、那么它可能会正常工作。  

    此致、

    Pedrhom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pedrhom:

    很遗憾、我无法覆盖该错误、并且对如果没有更改、为什么要使用 SDK 版本感到困惑。 只是为了澄清预编译演示二进制文件与 SDK 文件相同?  

    谢谢!

    Nikolas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikolas、

    由于这是您正在使用的 MATLAB 工具、因此我只能说在 SDK 3.5和 SDK 3.6之间、远距离人员检测演示未进行任何更改。 任何更改都需要完全在 SDK 方面进行、而不是演示文件。

    此致、

    Pedrhom