This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843AOPEVM:毫米波传感器校准:需要,正确的过程或视频,如何确认其成功。

Guru**** 2478765 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1480866/iwr6843aopevm-mmwave-sensor-calibration-need-right-procedure-or-video-how-to-confirm-its-successful

器件型号:IWR6843AOPEVM

工具与软件:

我探索了一些用于3D 人员跟踪和计数的示例演示。 经过 TI 支持团队的几个建议,我了解 在使用精确的3D 计数之前需要传感器校准。  

来进行传感器校准 我使用了 ti/mmwave_sdk_03_06_02_00-lst/packages/ti/demo/xwr68xx/mmw/docs/doxygen/html/index.html#Calibration_section 中提到的过程。 下面是摘要快照。

 

发现的问题:

  1. 对器件进行了‘"开箱即用"演示编程。 使用了\ti\mmwave_sdk_03_06_02_00-LTS\packages\ti\demo\xwr68xx\mmw\profiles\profile_calibration.cfg 中的校准配置文件  
    1. 尝试使用位于 Applications_Visualizer Industrial_Visualizer 的可视化工具、无法校准。
    2. 已尝试使用 https://dev.ti.com/gallery/view/mmwave/mmWave_Demo_Visualizer 4.0版本/3.6.0/
  1. 尝试使用高级命令选项发送命令
  2.  
  3. 无法上传校准配置文件,网页抛出错误。

          

所需支持:

  • 提供正确的指南文档来校准传感器。
  • 提供传感器校准的视频
  • 简短通话/会议、解释校准。
  • 我们需要了解校准过程中观察到的所有问题,确切的步骤。 我打算再购买一些传感器、不想面对这些类型的问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    请参阅有关同一主题的此主题。 我相信这可以解决您的问题。

    https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1196912/iwr6843aopevm-calibration-procedure---issues-with-measurerangebias-configuration 

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Josh:  

    我通读了您建议的类似主题的主题。  

    我没有注释不支持命令并且能够运行校准配置文件。 然而、之后3D 人员跟踪示例演示也不能按预期工作。  

    几个问题:

    什么类型的反射器是好的? 我使用角落墙,然后我尝试保留一张10英寸*10英寸的金属板。 建议使用哪种金属?  

    基本上、我如何确认/确定我的校准是否已完成? 应该有一种简单的方法来解决此问题。 任何指针都会被赞赏。  

    此致、

    Vaishali  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vaishali、  

    我没有注释不支持此命令并能够运行校准配置文件。 然而、之后3D 人员跟踪示例演示也不能按预期工作。  [报价]

    您能否更具体地说明您在这里面临的问题? 您是说该演示未输出任何数据或数据不正确吗?

    [报价 userid="643284" url="~/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1480866/iwr6843aopevm-mmwave-sensor-calibration-need-right-procedure-or-video-how-to-confirm-its-successful/5688430 #5688430"]

    什么类型的反射器是好的? 我使用角落墙,然后我尝试保留一张10英寸*10英寸的金属板。 建议使用哪种金属?  

    基本上、我如何确认/确定我的校准是否已完成? 应该有一种简单的方法来解决此问题。 任何指针都会被赞赏。  

    [报价]

    请参阅该较旧的主题: https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/612795/iwr1443-the-material-of-the-reflector 

    此致、
    Josh