请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:IWR6843 工具与软件:
客户希望在一端输入 DP/HDMI 信号、通过毫米波传输、在另一端恢复为 DP/HDMI 信号、进一步将其转换为图像、并通过 MIPI 或其他类似接口输入到我们的设备、最高分辨率要求可运行至4K@90Hz、是否推荐合适的毫米波雷达? 它也可以是一个由多个芯片组成的方案、谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
客户希望在一端输入 DP/HDMI 信号、通过毫米波传输、在另一端恢复为 DP/HDMI 信号、进一步将其转换为图像、并通过 MIPI 或其他类似接口输入到我们的设备、最高分辨率要求可运行至4K@90Hz、是否推荐合适的毫米波雷达? 它也可以是一个由多个芯片组成的方案、谢谢!
您好!
毫米波雷达分辨率与基于视觉的分辨率不同。 没有4K 分辨率的毫米波传感器或任何类似的东西。 雷达会基于距离/角度分辨率和距离/角度精度。 雷达 Academy 页面上的以下一个模块展示了雷达数据。
https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AUAJwr4zBXhyz-M3VG2cUg__RADAR-ACADEMY__GwxShWe__LATEST
如果您只想在电视或其他设备上显示雷达、则只需在计算机上运行我们的一个可视化工具、然后通过 HDMI 将其连接到电视即可。
此致、
Pedrhom